• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星发布GALAXY Note 3及GALAXY Gear

来源:手机中国
时间:2013-09-05

分享至:
9月国际级厂商新品扎堆发布, 三星 率先于9月4日在德国柏林Unpacked 2013 Episode 2发布会上正式发布了全新一代的跨界旗舰机型——三星 GALAXY Note 3。GALAXY Note 3是三星开创性并大获成功的跨界智能手机GALAXY Note的第三代机型,在配置方面进行了全面提升并带来了多项创新功能。

GALAXY Note 3
三星GALAXY Note 3拥有比前一代机型更大的5.7英寸(5.68英寸)屏幕,并且分辨率也直接提升至了1080p级,不过整体机身的尺寸却比上一代机型更加纤细修长,整机尺寸151.2×79.2×8.3mm,整体重量168克。超窄的边框,让大屏幕更容易操作,屏幕占比非常高。

GALAXY Note 3
外观上,Note 3基本延续了Note系列的精髓,在设计上加以改进,比如皮质纹理的后盖,并且Note 3将同时推出黑、白、粉三种配色。

GALAXY Note 3配置
硬件配置方面,三星GALAXY Note 3国际版机型采用1.9GHz双四核Exynos 5420处理器(1.9GHz的A15四核+1.3 GHz的A7四核) ,并且支持所有类型的第四代LTE网络。支持NFC、蓝牙4.0、红外遥控功能。

GALAXY Note 3配置
GALAXY Note 3还配有3GB RAM,有32/64GB版本,并且可扩展。它搭载1300万像素的主镜头和200万前置镜头,主镜头支持4K视频录制,并带有3200毫安时电池。GALAXY Note 3采用全新的Android 4.3系统,它还配有全新S Pen,而三星也为Note 3开发出了更多S Pen的相关新应用,使用起来更加智能。

全新S Pen
后三星GALAXY Note 3还将推出采用2.3GHz骁龙800处理器机型,支持4G LTE网络,而国际版GALAXY Note 3将于9月25日在全球149个国家和地区开售。

除了GALAXY Note 3旗舰产品外,三星还推出了全新的智能手表GALAXY Gear,GALAXY Gear拥有1.63英寸Super AMOLED屏幕,分辨率320×320像素,搭载800MHz处理器,4GB ROM和512MB RAM,315mAh电池,蓝牙4.0,整机厚度7.9mm。

GALAXY Gear
GALAXY Gear采用不锈钢材质,重量较轻,它可以与三星GALAXY设备进行无缝对接,将设备信息推送屏幕上显示。此外GALAXY Gear还拥有摄像头、麦克风,实现通话、语音操作、同步手机信息等功能。

GALAXY Gear
GALAXY Gear也将同GALAXY Note 3一起在9月25日上市发售。

GALAXY Gear




























标签 三星 GALAXY Note3 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻