微软
宣布将以54.4亿欧元(72亿美元)的价格收购
诺基亚
装置与服务部门(Devices & Services Business)。引发Nokia昨日大涨30%,盘中并大涨45%,今日Gartner首席分析师吕俊宽表示,对这桩世纪交易,以中性偏正面视之,并认为这是软硬件结合,有利未来提升Window Phone(WP)的
市占率
,可望成为向10%,挑战三足鼎立的机会。
今日Gartner首席分析吕俊宽表示,微软的软件与Nokia的硬件结合,具有软硬结合功能。即若两者分开各自成功的机率不大,但两者合并,则有成功的机会。关键的因素是WP ,目前Nokia是WP的应用者,一旦Nokia被人并走,则反而更不利微软。而合并Nokia之后,双方扩大的合作,有机会令WP的市占率扩大至10%,这算是一个成功的关键数字。以今年第二季来看,使用微软的操作系统市占率仅3.3%,远低于Apple的iOS 14.2%及Google的Andriod系统的79%。若经由此购并案合作后令WP能跃升至10%,则成为三足鼎立局面。
吕俊宽今日上午表示,微软用54.4亿欧美买下Nokia,在价格方面,这桩交易「相当便宜」,并认为是有急迫性,重要的原因是人,即为微软CEO人选艾洛普。如果这时微软不出手,其它家可能会出手。
针对微软并购Nokia之后,吕俊宽说,正面影响是微软挟其企业用户的优势,加上Nokia硬件的力量,在美国本土及欧洲市场创造扩大市占率的机会,特别是由软件加上硬件创造出的生态系统的优势,可扩大WP的市占率。
那负面因素呢? 吕俊宽表示,强化了Nokia软硬结合,扩大市占率后,将可能瓜分其它操作系统的占有率,如Google Andriod系统等。但对台湾的供应链,以台湾供应链而言,短期不会有太大的影响。但长期待观察,认为一直支持的与合作伙伴宏达电影响不大,因宏达电主力仍是Andriod操作系统。
针对市场点名,台湾品牌厂商双A-华硕、宏碁及宏达电并购传言不断,吕俊宽表示,台湾以硬件制造为主,同质性太高,差异性不大,微软与Nokia为异质结合,互补性高,加上执行长、原来战友的互补因素强不同。
瑞银集团分析师詹金斯(Gareth Jenkins)则认为,此次微软并购Nokia意义大大不同于2011年Google宣布并购Motorola,当时Google的Android操作系统已经起飞,但Windows Phone的生态体系,目前还陷入挣扎状态。且Nokia 生产的手机已经占Windows Phone的六成,因此,微软并下品牌手机厂Nokia之后,很可能降低其它OEM厂的支持意愿,将对Windows Phone能否成功再增添阻碍,后续效应待观察。