来源:钜亨网
时间:2013-09-05
台湾半导体大展
(SEMICONTaiwan)于4日正式开展,国内电子束量测设备大厂汉微科(3658-TW)董事长许金荣表示,台湾半导体大厂占全世界
半导体设备
采购比重达2-3成,透过和客户的紧密合作,设备商才能锁定客户需求,进一步拉高设备本土自制率,稳居全球半导体设备供应链角色。
许金荣强调,设备产业经营重点无非市场变化、客户需求、技术趋势,更重要的是必须考量到客户的需求、烦恼、与痛苦,回过头来将客户的需求和自身技术做出连结,才能提供客户效益的解决方案;因此汉微科可以掌握技术与专利门槛,在核心零组件和模组自制带领下,抓紧成本、品质及改善工作时效性。
许金荣指出,汉微科成立以来即以电子束检测技术为核心,「十年磨一剑」,才能抢占电子束检测设备全球龙头地位,因此国内半导体业亟提高设备自给率的关键,在于设备厂应凭藉核心技术,提高与客户合作的层级,循着客户从研发、量产、到产品轨迹,快速提供相关解决方案,掌握致胜契机。
许金荣表示,根据工研院资料显示,近3年国内半导体设备产值年增率为122%,相较于台湾半导体设备支出占全球比重28.7%,居市场,国内半导体设备自给率仅达16.1%,未来仍有相当大的成长空间。