来源:21ic
时间:2013-09-04
21ic讯 近日,宇龙酷派发布了多款全新智能手机,包括支持中国移动TD-SCDMA制式的1080p全高清中高端明星产品酷派炫影SII 8750、经济实惠的酷派炫影S+,以及支持中国联通WCDMA制式的普及型智能手机酷派7269。几款智能手机在硬件配置上拥有一个共同点,它们都采用了Marvell公司推出的ARMADA Mobile PXA1088四核单芯片解决方案。由此可以看到,Marvell的统一3G平台解决方案开花结果。
“旗舰”与“主流”兼顾
此次,宇龙酷派发布的新款智能手机兼顾高端和大众市场,既有酷派炫影SII 8750这样的旗舰级产品,也有像酷派炫影S+、酷派7269这样的面向主流市场的大众机型。
作为宇龙酷派推出的新一代旗舰级产品,酷派炫影SII 8750配备了一块支持1080P全高清的5.5寸大屏,清晰细腻的显示效果令人惊艳。相对于竞争对手同级别配置智能手机三、四千元的价位,炫影SII 8750两千元的定价,无疑证明了其拥有极其出色的性价比。
面向主流市场,宇龙酷派同时推出了定价仅数百元的酷派炫影S+和酷派7269,虽然与旗舰机型的配置相比在摄像头、屏幕尺寸等方面略有降低,但极富竞争力的价格让两款中低端智能手机更能迎合主流市场的巨大需求。
几款宇龙酷派推出的新手机都采用了Marvell的高性能四核PXA1088处理器,这款芯片基于ARM Cortex-A7架构,可提供高性能、低功耗和支持多种全球3G制式的移动计算服务。凭借卓越的性能和极高的性价比,Marvell PXA1088芯片能同时满足高端与中低端智能手机对于应用处理器的要求。
完整的移动通信平台
酷派炫影SII 8750配备了5.5英寸1080P全高清显示屏,显示效果清晰细腻。不凡的显示效果的背后离不开来自Marvell 芯的支持。Marvell PXA1088拥有业界的图形处理能力,可以轻松实现1080p视频编码和解码,GPU图形标准包括了针对OpenGL ES1.1/2.0以及OpenVG 1.1的支持。保证了全高清视频在旗舰机型酷派炫影SII 8750上的流畅播放。
除PXA1088之外,这几款全新的宇龙酷派智能手机均集成了Marvell Avastar 88W8787无线解决方案,支持蓝牙3.0和调频功能,凭借Marvell的波束成形技术实现出色的Wi-Fi覆盖范围、稳健的802.11n连接性能和清晰的音质。对于全球OEM手机厂商来说,Marvell完整的移动平台解决方案无疑能为智能手机带来更稳定的性能,是手机厂商快捷推出高性能、高性价比手机的理想之选。
移动、联通 一芯多用
凭借Marvell PXA1088全球制式移动平台的优势,宇龙酷派一芯多用,分别推出支持TD-SCDMA的炫影SII、炫影S+以及支持WCDMA制式的酷派7269,为中国移动和中国联通超过十亿用户提供了极具性价比的新选择。
Marvell统一移动平台包括PXA986、PXA988、PXA1088,提供支持多种全球3G制式、引脚兼容的SoC芯片解决方案。作为Marvell统一移动系列产品的一员,ARMADA Mobile PXA1088单芯片解决方案整合了Marvell成熟WCDMA和TD-SCDMA调制解调器技术,为智能手机和平板电脑提供稳定的3G通信平台。面向即将到来的中国4G时代,Marvell于5月推出了PXA1088 LTE版,帮OEM厂商完成从双核到四核、从3G到4G的平滑升级。