来源:mydrivers
时间:2013-09-04
你能想象的薄的键盘有多薄?0.5cm?不,太厚了。近日,英国科技公司CSR就研发出了世界上薄的键盘,厚度只有不到0.5mm。而且特别的是,它还是一款柔性触摸键盘。
据悉,这款键盘采用CSR公司的低功耗无线蓝牙技术,所以无需采用大体积的电池,从而很好地控制了键盘的厚度,携带方便,非常适合搭配智能手机和平板电脑使用。
此外,该键盘还使用了Atmel公司提供的触摸屏传感技术,支持触摸滑动、支持触控笔手写,在任何表面上都能很好的使用,尤其适合学生用户。
目前,该键盘还在研发过程中,近期会在德国IFA 2013上展出,但终上市还需要一年。预计,初的产品可能会向OEM制造商提供,集成到他们的产品中。