来源:环球网科技
时间:2013-09-04
英国《经济学人》近日刊文称,在PC没落、Windows 阵营复兴不利的大局势下,鲍尔默不过是一个牺牲品而已。虽然鲍尔默离职,但他为微软所设计的发展思路仍然会存在留在微软。
在鲍尔默担任CEO的十三年里,微软的营收增加了两倍,到今年6月增加到了778亿美元。而利润也同样增加不少,达到了219亿美元。但批评者并不满足,面对苹果与谷歌的崛起,他们指责鲍尔默,认为微软本应该发展地更好,认为公司应当分给股东更多的红利。因此,鲍尔默的离职可以说让一些人欢欣鼓舞,而微软的股价也因他的离职消息而上升了7.3%。但终究而言,鲍尔默的离职不过是PC没落的牺牲品。
长期以来,微软一直身处Windows 金字塔顶端,并且因为PC的兴盛而繁荣。在PC时代,绝大部分的个人电脑都运行微软的Windows 系统,并且搭载英特尔的处理器。知名品牌包括戴尔、惠普、联想等。
但是在苹果与谷歌的夹击下,微软的Windows 渐渐失去了人们的倾心。PC的销量以两位数的速率迅速跌落。而Windows 的市场份额也有曾经的95%跌落到了30%。虽然微软阵营下的各大公司竭力重振PC并试图从其他方向突围,但是成功的公司却寥寥无几。
为应对市场变化,微软推出了可应用于触屏PC与平板设备的Windows 8 系统。微软此举意在重振PC的同时将优势转移到移动设备。但微软的设想仍未实现。因为很多Windows8 并未如微软所愿受到商家的追捧,甚至Windows 7都还没有被普遍接受。而消费者也尚未适应对磁贴样式的PC屏幕。而如今市场上出现的仅仅是大量的PC平板混合设备。
而微软的Surface 平板电脑销售惨淡,因为造成9亿美元的库存积压。Windows 系列手机虽然赢得了3.3%的全球第三市场份额,但在Windows整体发展都低的情况下并不能说明什么。
而依靠Windows 兴盛的英特尔公司虽然竭力追赶并于今年6月发布新型处理器,但它在智能手机、平板电脑领域发展也并不顺利。而惠普则一度解雇了提出放弃PC的CEO。在新CEO Meg Whitman 的带领下,惠普大力发展软件与服务,并裁掉了27000员工。而惠普的股价在一段时期的上升之后再度下滑。而戴尔也同样在挣扎之中,并且在Michael Dell 的带领下奋力实现私有化。联想公司则依靠智能手机发展向好。
尽管如此,Windows 在移动设备上仍可有所作为。以为依靠Office 办公软件与云服务,微软仍可以奋力一搏。
鲍尔默为微软所设计的发展思路在很大程度上是可行的。若非新的思路提出的较晚,鲍尔默也不至于被迫离职。