• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARIP: “智能”化电信网络计算平台的未来

来源:EEWORLD
时间:2013-09-04

分享至:

凌华 科技携手Intel将于2013年9月24日、27日分别在上海华亭宾馆与深圳威尼斯酒店举办主题为“ ARIP : “智能”化电信网络计算平台的未来”的技术研讨会。此次活动将围绕电信网络领域、热的应用进行深入的探讨,目的是让电信网络设备制造商如何利用ARIP(Application-Ready Intelligent Platform)快速构建电信网络计算平台,并抢占市场先机。

ARIP: “智能”化电信网络计算平台的未来

为了满足电信,网络与军事行业发展的趋势,凌华科技发布了ARIP(ATCA Application-Ready Intelligent Platform)解决方案,以满足客户各种不同应用的需求。凌华科技ARIP平台是一组面向不同应用并经过验证的模块组合,包含了硬件,操作系统,软件(固件和中间件)等 。ARIP平台采用了凌华科技的标准品,提供硬件级的集成和验证,操作系统的验证和性能优化调整,以及虚拟化认证;同时还提供各种工具包(Toolkit),包含系统管理、功耗管理以及应用控制(包括用于数据平面和信号处理功能的快速路径模块,如凌华科技的数据平面开发工具包(Adlink DPDK Toolkit),媒体软件开发工具包(MediaSDK Toolkit),系统管理工具包) 。凌华科技ARIP还提供了主动功耗管理、系统管理和高可靠服务架构,让凌华科技的产品成为“绿色”、“智能”、“健壮”的平台。采用凌华科技成熟的平台和应用,客户的应用可以减少对于低层业务的依赖,使终的产品具有自主和自愈的能力,从而节省更多宝贵的资源去进行产品差异化和解决方案的创新。

精彩的动态展品,呈现热的电信网络应用

此次活动的另一大亮点即是凌华科技将展出针对目前热的电信网络应用而准备的动态解决方案,电信网络设备制造商可以很直观的了解到ARIP解决方案的优势。这些精彩的动态展品包含:

基于Intel® MSDK 的凌华科技视频转码及流播平台

Intel® MSDK是一套多媒体开发库,提供基于Intel®平台的硬件编解码加速和图像处理功能。凌华科技MSDK Plus为客户在Intel® MSDK之上开发的视频应用,提供了便利的端到端解决方案,特别适用于网络视频监控的存储,及流媒体转码流播服务。采用MSDK Plus可以帮助客户大大缩短相关应用的开发时间,加速产品的上市或部署。

基于Intel® DPDK的DPI平台

Intel® DPDK是一组能大幅提升X86架构处理网络数据包效率的软件开发库。凌华科技将Intel® DPDK技术整合到自己的ATCA硬件平台上,同时开发了针对安全领域的DPI平台,该平台包含了强大的协议识别引擎,可以进行灵活的业务控制,易于开发和升级维护,具有实时分析和业务统计的功能。

凌华科技SAF高可靠性平台解决方案

凌华科技SAF专门针对电信级高可用性应用服务提供了基于OpenSAF的HA(高可靠性)解决方案。该解决方案提供了客户在凌华硬件平台上构建HA服务应用所需的心跳监控和实时状态同步功能, 可以保障HA应用的备用节点切换为主节点后,可以从原主节点中断处开始执行,从而为终端用户提供不间断的服务。

基于Intel® DPDK的SDN(软件定义网络)解决方案

基于Intel® DPDK-based Openvswitch进行二次开发,与第三方POX openflow控制器集成,实现流表的同步、添加、删除及管理,并提供端口流量和流表数据统计可视化界面显示,相比原来的openvswith提升10倍的性能,非常适合提升SDN(软件定义网络)解决方案的性能。

标签 ARIP 凌华 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻