• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MEMS 智慧型手机 平板电脑

来源:eefocus
时间:2013-09-04

分享至:

根据YoleDeveloppement的调查报告,2012年全球 智慧型手机 与 平板电脑 用 MEMS 感测器市场产值为22亿美元,预计在2013年达到27亿美元。

YoleDeveloppement分析师LaurentRobin并预期,从2013至2018年间,全球MEMS感测器市场将以18.5%的年复合成长率(CAGR)成长,2018年时可望达到64亿美元的市场规模。

然而,尽管MEMS感测器市场在这段时间将成长近三倍,但Robin预计出货量将增加四倍,这表示平均销售价(ASP)将会下滑。

全球智慧型手机与平板电脑用MEMS市场。

这一市场成长力道来自于智慧型手机取代一般手机,以及更多感测器逐渐普及于各种应用。Robin表示,除了惯性测量单元(IMU)以外,陀螺仪与麦克风很快地也将被广泛采用;压力感测器用于垂直定位;而RFMEMS则用于改善多频、多协议的性能。IMU在单一封装中结合了加速度计和陀螺仪,有时还加进本地处理性能。矽薄膜扬声器要获得广泛采用,还需要好几年的时间。

现有的半导体供应商可能为市场带来价格压力,同时,新创公司试图进军这一快速成长中的市场,也与意法半导体(STMicroelectronics)和楼氏电子(KnowlesAcoustics)等既有厂商形成竞争。

Yole的统计并不包括在未来几年内将部署于智慧型手机设备周边的MEMS感测器与实验室晶片电路等较大的市场机会。

Yole公司还提供了行动设备市场中的MEMS感测器供应商排名。ST的市场规模达22亿美元,市占率约30.3%,排名;楼氏电子居次,市占率为12.7%,安华高科技(AvagoTechnologies排第三,占11.5%;AKM位居第四,占11.4%。

标签 MEMS 智慧型手机 平板电脑 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

更多新闻