• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

爱特梅尔批量付运基于ARM® Cortex®-M0+的MCU器件

来源:21ic
时间:2013-09-03

分享至:

21ic讯 爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布现在付运及批量生产全新SAM D20产品,SAM D20 MCU是基于ARM® Cortex®-M0+处理器的新型超低功率嵌入式快闪微控制器系列中的首个产品系列。

在这个物联网(IoT)时代中,用于楼宇自动化、消费电子产品、智能计量,以及工业控制产品的智能性和连接性日益增强。使用爱特梅尔为批量市场提供的新型SAM D20 MCU器件,设计人员现在可以使用基于Cortex M0+ 新的MCU器件,轻易为下一代IoT设备增添更多的智能性和连接性。

新产品系列结合了经过验证的创新技术,包括带有爱特梅尔事件系统的智能外设,以及用于按键、滑条和滚轮功能及接近感测的电容式触摸支持。全新SAM D20系列备有Atmel Studio和Atmel Software Framework,这集成式开发平台能够用于开发和调试Atmel ARM Cortex-M和基于AVR®的 MCU应用。

爱特梅尔基于快闪的微控制器高级总监Ingar Fredriksen表示:“我们已将数十年的嵌入式快闪MCU技术的创新和经验带入了新的SAM D20产品系列。SAM D20系列设立了全新的灵活性和易用性基准,并且集成了ARM Cortex-M0+内核的性能和能源效率,以及经优化的架构和外设集。我们为这个新的产品系列带来了真正的差异性,使其成为用于成本敏感的低功率工业和消费应用的理想MCU器件。”

爱特梅尔基于ARM的SAM D20 Cortex-M0+系列主要特性包括:

l 集成了高精度12位模拟内部振荡器、多达八个16位定时器/计数器、实时性能、外设事件系统,以及灵活的时钟选项和睡眠模式

l 串行通信模块(SERCOM模块)可以针对应用进行配置,作为USART、UART、SPI和 I2C,新产品系列中的每个器件包括四至六个SERCOM模块

l 支持按键、滑条和滚轮触摸功能,以及接近感测功能,无需外部组件,14款新器件备有32、48和64引脚封装选项和16至256KB快闪存储器

评测工具套件

为了加快设计,爱特梅尔公司现在提供价格为39美元的SAM D20 Xplained PRO评测工具套件,这款工具套件带有一个64引脚256KB SAM D20器件,以及一个编程器/调试器和硬件,用于评测处理器和外设,可以通过软件预先下载,能够轻易进行重编程、调试和原型构建。

供货

爱特梅尔现在提供生产批量QFN和QFP封装128KB 32引脚和256KB 48及64引脚SAM D20器件。

标签 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻