• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

比上代芯片快7倍!英特尔Atom C2000芯片周三到来

来源:cnbeta
时间:2013-09-03

分享至:

英特尔本周三将推出用于微型服务器和其它低功率计算基础设施的Atom C2000系统芯片。这款代号为“Avoton”的64位系统芯片配置8个内核,是去年发布的用于微型服务器的代号为“Centerton”系统芯片的后续产品。英特尔并不指望Atom C2000系统芯片在其数据中心利润中占很大比例。英特尔预计,从长远看,微型服务器占其数据中心相关部门的出货量和营收的比例吧不会超过10%。由于微型服务器市场较小,这个比例在短时间内不会达到两位数。

英特尔数据中心和连接系统事业部副总裁夏农·鲍林(Shannon Poulin)表示,我们的这些产品和微型服务器目前仍处在探索阶段。从长远看,数据中心向虚拟化计算、网络和存储等方面的发展将推动微型服务器的需求。

Atom C2000系统芯片除了用于微型服务器之外还将用于路由器、交换机、网络安全设备和冷存储。

除了Avoton芯片之外,英特尔还将发布代号为“Rangeley”的芯片。这种芯片采用同样的C2000 Atom系统芯片架构,但是主要用于网络设备。

Avoton系统芯片比上一代产品“Centerton”系统芯片的速度快7倍,每瓦性能提高4倍。英特尔周三预计将对这两代芯片之间的改进提供更多的细节。

Avoton系统芯片的主频为2.4GHz并且能够根据需求升级到更高的速度。Avoton系统芯片的处理器内核从“Saltwell”过渡到“Silvermont”微架构。英特尔新的用于移动和平板电脑的Bay Trail平台也在使用这个微架构。

Avoton系统芯片还支持64GB DDR3内存.而上一代的Centerton系统芯片仅支持8GB DDR3内存。

Avoton系统芯片将与ARM的微型服务器芯片展开竞争。英特尔称,基准测试结果表明,Avoton系统芯片性能超过了ARM的32位系统芯片。

标签 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻