来源:mydrivers
时间:2013-09-03
AMD的下一代显卡越来越近了。之前就有确切消息称,Hawaii将在10月份量产并上市,现在我们又得到了进一步的证据,和更多泄露。
VideoCardz曝光了某一线AIB厂商在总部讨论新卡规划时的场景,其中可以看到“launch mid Oct”字样,这无疑表明新卡会在10月中旬推出。
由于没有任何解释,对这张照片上的其它信息我们只能尝试猜测解读:
1、可以看到一贯代表AMD GPU不同版本的XT、Pro字样,但不一定都是Hawaii,也可能有其它的核心
2、显存配置有GDDR5×8、GDDR5×4、DDR3×8三种。
3、显存容量4GB。
4、1307xxxx样式的编号至少有六个,应该代表不同的PCB。
5、有的会衍生出多个XT版本,也有的会同时用于XT、Pro。
6、XT/Pro加数字可能分别代表不同的核心、显存频率级别。
7、至少有一款会使用双风扇,但可能需要预订。
疑点在于,Hawaii毫无疑问是高端核心,不可能搭配DDR3显存,所以这张图板中应该隐藏着新的低端型号。果真如此的话,AMD下个月发布的将会是一系列产品,而不仅仅是一两款。
命名方式仍无进一步说法,R9-Dxxx的称呼也无法确认或否认。