• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器面向ARM® Cortex™-M4微控制器开发推出Tiva™ C 系列TM4C123G USB+CAN开发套件

来源:EEWORLD
时间:2013-09-03

分享至:

日前, 德州仪器 ( TI )宣布推出新款 Tiva™ C 系列 TM4C123G USB+CAN 开发套件,从而让采用 Tiva™ C 系列微控制器 ( MCU ) 进行的设计工作变得前所未有的简便。该套件采用的 Tiva C 系列 MCU 具有集成了连接与传感器聚合解决方案的 ARM® Cortex™- M4 内核,可帮助设计人员便捷地评估 Tiva C 系列 TM4C123x MCU 的外设和输入/输出 (I/O),充分满足工业、运动控制、自动化、人机接口 (HMI)、照明和消费类电子产品等众多应用的需求。

该开发套件包含了设计人员开展全面系统评估所需的一切组件,如主机和设备 USB 线缆、板载调试接口,以及支持低功耗休眠模式的纽扣电池等。该套件还配套提供 8GB U 盘,其包含创建量产软件以及评估 USB OTG 和 CAN 所需的全部软件、开发环境工具和技术文档等。配套提供的无线评估板排针能方便地为系统添加 TI 无线连接功能,如 ZigBee CC2538EMK、ZigBee CC2530EMK、SimpleLink™ 1GHz 以下 CC1200EMK、蓝牙双模式 CC256xQFNEM 和 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3000EM,也能添加第三方无线连接功能。

Tiva™ C 系列 TM4C123G USB+CAN 开发套件的特性与优势:

• 采用 Tiva C 系列 TM4C123G MCU,带 256KB 内部闪存并采用 144-LQFP 封装,支持 105GPIO,可实现出色的原型设计功能;

• 通过高性能模拟集成支持混合信号应用,如温度传感器、LED、CAN 收发器和高精度 3.0V 参考等,能实现高度精确的模数转换;

• 提供 5 毫米螺栓型终端,可支持外部模拟输入和 CAN 信号;

• 集成 USB micro-AB 和 microSD 卡插槽,支持 USB OTG 应用和数据存储的原型设计;

• 能与多种片上连接选项进行通信,如 USB 2.0(主机、设备和 OTG)接口及 CAN 收发器;

• 集成高实用性的输出和接口选项,带 96x64 色 OLED 显示屏和 5 个用户导航按钮;

• 支持运动和位置跟踪,带 9 轴运动传感器,包含三轴加速计、三轴陀螺仪和三轴磁力计;

• 支持修改微小的标准调试接口和调试输出功能,采用 10 引脚 JTAG 排针;

• 可加速开发,USB 快闪驱动器包含用于开发量产软件所需的全部工具和文档:

o 带范例源代码的 TivaWare™ C 系列固件开发套件;

o TI 基于 Eclipse 的 Code Composer Studio™ IDE;

o Keil™ RealView® 微控制器开发套件 (MDK-ARM);

o IAR Embedded Workbench® 开发工具;

o Sourcery CodeBench 开发工具。

供货情况

Tiva C 系列 TMC1234G USB+ CAN 开发套件 (DK-TM4C123G) 现已开始供货,可通过 TI eStore 及其授权经销商进行订购。

TI 广泛系列的微控制器与软件

TI MCU 支持低功耗、实时控制、安全与连接功能,居于地位。公司将继续推进超过 20 年的丰富微控制器创新经验,提供业界广泛的微控制器产品系列:超低功耗 MSP MCU、实时控制 C2000™ MCU、Tiva™ ARM® MCU 以及 Hercules™ Safety ARM MCU。设计人员可充分利用 TI 工具、软件、无线连接解决方案、广泛的设计网络产品以及技术支持,加速产品上市进程。

TI 在线技术支持社区

德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com 可为工程师提供强大的技术支持,在这里您可以直接向 TI 专家咨询问题。

商标

Tiva、TivaWare、Hercules、C2000 以及 Code Composer Studio 是德州仪器公司的注册商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。

标签 德州仪器 TI MCU Tiva™C系列微控制器 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻