来源:mydrivers
时间:2013-09-02
Windows 8.1将于10月18日正式发布,接下来微软会将开发重点转移到Windows 9、Windows 10身上。经常为我们带来准确的微软内幕的俄罗斯媒体人Wzor现在又要发光发热了。
据Wzor爆料,微软在接下来几年会进行几项重大调整。首先,微软将不再发布Windows的SP服务包,而是每年都会发布新的操作系统,提供补丁和功能完善,就像Windows 8.1。下一个重大系统更新就是Windows 9了。
其次,微软将整合Windows RT和Windows Phone平台。
后,也是值得大家重视的,微软将重新考虑桌面和笔记本的操作系统的本质:
步,微软计划收复个人计算机领域的失地,2014年,微软将发布Windows 9,它主要是为PC准备的(是大家所熟悉的PC)。Windows 9将重拾Aero界面,不过是以一种新的形式。
第二步,微软计划统一智能手机和平板机的操作系统,也就是上面所说的,整合Windows RT和Windows Phone。
第三步,微软计划为Windows带来重大突破,就是Windows 10,这款操作系统不同于传统的桌面操作系统,也不同于新兴的移动操作系统,它将完全依托于云计算技术,采用全新的用户界面,这种界面不需要你动手,只要动动眼睛就可以执行各种操作了。
首个Windows 10概念设计将在2013年9月1日在微软内部演示,其正式发布时间还不确定,也许是2015年,也许要等到2016年,要看微软的开发进展顺利不顺利。