来源:mydrivers
时间:2013-09-02
Imagination是移动图形领域当仁不让的老大,但是新一代的PowerVR 6系列宣布了那么久,也出了多款型号,就是一直不见踪影,直到现在。Imagination今天宣布,联发科的新款SoC MT8135不但采用了PowerVR G6200 GPU,还是业内款支持非对称异构多处理(HMP)的SoC。
Imagination表示,真正的异构多处理器可以在系统内实现不同类型CPU、GPU和其他处理引擎的动态配置,在实际工作中确保合适的任务分配、的性能、低的功耗。借助多处理器技术,SoC的复杂计算能力可以得到充分释放,比如GPU计算,能比纯CPU方案带来两倍的性能提升,同时功耗降低超过30%。
联发科的MT8135 CPU端采用了ARM big.LITTLE设计理念,配备两颗Cortex-A15 1.7GHz、两颗Cortex-A7 1.2GHz核心。不仅如此,它可以配置随意数量的大、小CPU、GPU核心。
联发科还会在CPU-GPU异构优化方面继续与Imagination深入合作。
与此同时,Imagination还宣布正在与台积电合作,在后者的生产线上优化PowerVR 6系列,初步结果显示总体性能可比当前方案提升25%,部分关键模块可达30%。
Imagination表示,台积电的28nm HPM、16nm FinFET工艺都正在针对PowerVR 6系列进行优化,但是并未提及即将量产的20nm。