来源:中国电子报
时间:2013-09-02
中国MCU正进入自2011年以来开始的快速发展阶段。有数据显示,2012年中国MCU市场营业收入已经达到35.3亿美元,略高于2011年的34.9亿美元。到2016年,中国MCU市场将达到49.5亿美元,年复合增长率为7.3%。这其中以ARM核为代表的32位MCU成长快,同时嵌入式物联网设备应用的MCU也在迅速增加,这为MCU软件开发平台提出了新的要求。
开发平台呈现新趋势
开发工具集成了软件中间件,随着MCU应用软件需求的增加,除了编译、调试和集成开发环境外,开发工具还包含了RTOS(实时多任务操作系统)、文件系统、TCP/IP、USB和GUI等软件中间件的支持,比如ARM keil 工具一直以来在不断丰富自己的软件库,如新增USB和CAN总线协议等。目前ARM工具全面捆绑在MCU市场颇具影响力的μC/OS RTOS,并以开发者坐席方式销售和授权,大大降低了用户使用μC/OS的费用。
目前开发工具还增加了软件工程、代码分析和软件测试特性。嵌入式软件代码量和复杂性不断增加,以汽车电子和航空航天为代表的电子系统的许多关键部件也多基于MCU设计而成,MCU软件开发也正面临着复杂性和可靠性的挑战。Atollic TrueSTUDIO开发工具,既有针对MCU优化的编译、调试和集成开发环境,还有内置的复杂性管理功能,它可以减少开发者的负担,以保持代码重用。并且,它还提供包括软件测试、MISRA C检查和软件度量功能,拥有动态代码分析和自动化测试等工具。
嵌入式与移动互联网开发融合
基于智能手机的移动互联网App(应用软件)已经迎来发展的高潮。我们知道,基于Android和IOS的应用软件是使用了Java和Object C(类似C++)编程语言,而MCU开发语言目前还主要是C语言。随着基于MCU物联网设备日益成熟和普及,MCU端的开发将与智能手机和云计算开发融合在一起,采用统一的编程语言和接口的需求将逐渐提到日程上来,以Java和C++为代表的面向对象的技术无疑将是好的选择。比较其他的互联网编程语言(比如Python、Ruby、Javascript等),它们便于与C代码融合和过渡。
ST公司2012年推出的STM32Java 是一套在STM32 MCU上开发和运行Java 应用的完整解决方案,用户花费不多就可以获得全套开发工具、1年的技术支持和在STM32特定芯片的使用授权。Oracle公司收购Sun获得了Java知识产权后,也在不断针对MCU优化其Java技术,推出了Java ME Embedded版本,它可以运行在Cortex M3 MCU上。针对物联网应用的服务器端,Oracle还提供了Java Embedded Suite,这样两端的应用都可以基于Orcale架构进行开发,充分发挥了Orcale在数据中心的优势。
总之,嵌入式系统因为其自生与产品高度融合性和产品持久性,使得MCU软件开发还将继续呈现出百花齐放的形式。一方面,传统以基于C语言的MCU裸机开发依然还是主流,但是代码复杂性日益增加,对于开发工具代码分析和测试的需求越来越大。另一方面,随着无线互联需求增加,包括无线网络协议在内的软件库需求已经显现。Java开发平台将在无线互联的消费电子产品这样的垂直市场试水,然后逐渐延伸到相关行业。