• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

挑战Zigbee 物联网WiFi标准进入实质阶段

来源:EEWORLD
时间:2013-09-02

分享至:

近日,媒体报道称802.11ah进入了实质性阶段,满足标准的芯片与系统有望于2015年正式推出,这也意味着WiFi这项技术实现了GHz以下的频率。

802.11ah是2011年新设立的课题,重点是降低传输速率,缩小带宽,从而减低功耗,面向物联网的应用,竞争的标准包括ZigBee与Z-Wave等。本人非常看好这个标准。物联网的规模虽然很大,但应用比较分散,不同的应用对无线传输技术的要求不一样,包括带宽、时延、QoS保证等都不一样。这样,使应用于物联网的各种无线技术难以形成产业规模。新的802.11ah依托WiFi现有的产业群体,比较容易兼顾产业规模和技术优化。

尽管终的标准确定时间要到2016年一月,但其初的标准可能早于九月结束,中间的空白时间可以允许芯片厂商及系统厂商进行新的器件及协议的研究。

目前,11ah标准由高通主导,其他参与者包括博通、华为、英特尔、LG、美满、NEC、中兴以及三星等。

目前来看,传输速率大概为150kb/s@1MHz以及40Mb/s@8MHz。传输距离相比较11n高出50%。

Qualcomm Atheros高级产品经理Adam Lapede表示:“GHz以下的11ah是WiFi产业的大件事,它让你不担心其他物联网相关的配置,因为一台路由器足以覆盖所有应用情况了。”

“现在,900MHz的频段协议多达十几个,包括建筑和家庭网络等,“这是的问题,对于每个人来说,不同协议需要不同的HUB或基站,这也意味着消费者要增加额外的支出。”Lapede表示。

11ah的标准将覆盖更多家庭用10-20Mb/s的应用,同时也使WiFi供应商有机会进入建筑网络布局中,因为11ah多将支持8000个连接。

当然,现有的900 MHz标准协议也在发展,Zigbee等增加了网络协议,同时也将频率提高到2.4GHz以便支持更高的数据吞吐量。

标签 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

更多新闻