来源:腾讯科技
时间:2013-09-02
各地区、各种类型的PC出货量,2012年至2017年(单位:百万台)
据市场研究公司IDC称,随着全球消费者继续将关注的焦点转向包括 平板电脑 和 智能手机 在内的移动设备,而包括中国在内的很多新兴市场的PC用户也推迟了他们的电脑采购计划,预计今年全球PC出货量将下滑9.7%
如果说PC现在已经失去了存在的意义,距离死亡已经不远了,那可能有些夸张,但是PC正在走下坡路却是毫无疑问的。
IDC表示:“除了消费者的兴趣被顽固地压制住之外,PC在新兴市场的下滑速度也将在2013年首次超过成熟市场,这一趋势的典型代表是中国。据渠道业内人士称,中国PC市场持续不景气,存货高居不下,而平板电脑和智能手机则持续升温,预计中国PC市场今年的出货量将比去年减少10%以上。预计整个PC市场的下滑趋势至少会持续到2014年,然后在2015年实现小幅增长,但再也不会达到2011年时创下的历史出货量水平。”
IDC在另一份研究报告中指出,它小幅下调了平板电脑2013年及未来数年的出货量预期,因为部分消费者开支将会流向新型技术产品,比如可佩戴计算机和平板手机(phablet,显示屏尺寸在5英寸以上的智能手机)。
IDC称,它认为全球平板电脑2013年的出货量将达到2.274亿台,低于之前预测的2.293亿台,但是下调后的出货量预期仍然比去年的出货量高出57.7%。IDC预计,到2017年的时候,全球平板电脑出货量将达到4.07亿台,美国、西欧和日本之外的其他地区的需求在全球市场总需求中所占的比例将由2012年的60.8%下降到49%。