• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

思科:100G时代 IP与光融合得更紧密

来源:网界网
时间:2013-09-02

分享至:

光网络 一直是 思科 重要的产品线之一,思科在光网络之上的研究可以追溯到1990年。近年来,思科在光网络方面动作频繁,如收购CoreOptics和Lightwire、推出自制CPAK 100G光模块等等,引起了光网络市场的关注。

总的来说,思科一直在推行“IP+光网络”整合方案,其核心策略是针对IP业务优化光通信技术,同时提供平顺的迁移途径,以限度地保护运营商的现有投资。Nehib告诉记者,为了完善“IP+光网络”解决方案,思科不断创新,研发多种相关多种技术。例如多层控制面技术nLight、零接触光网络层(Touchless Optical Layer)、IP-over-DWDM、管理整合,等等。其中,nLight主要用于实现控制板自动化和IP与光网络融合(思科核心路由器CRS-3已经支持nLight技术,从而实现了IP和光网络层的混合),而零接触光网络是思科光控制面板接触,它完全基于软件控制,不需要物理介入。

面对日渐火热的 100G市场 ,Nehib表示,思科现在支持100G的产品非常全面,包括核心路由器CRS、边缘路由器ASR9K、100G的波分产品15454-M6和数据中心交换器Nexus 7K。

思科光网络发展历程



思科在光网络方面的布局



思科100G产品概览

思科在今年的OFC(美国光纤通讯展)上展出了独立开发的CPAK 100G光模块,引起了业界不小的震动。Nehib表示,目前主流100G光模块是CXP和CFP。CXP由于传输距离很小,因此应用部署的场景非常有有限。CFP支持标准类型比较多,所以使得CFP成为中长距离传输的主流的模块。但是CFP也缺陷,其尺寸和功耗都很大。单光模块功耗会达到25瓦左右。因此思科基于收购来的Lightwire技术,开发了自制CPAK 100G光模块(详细信息参看图5和表6)。

思科CPAK 100G光模块,Jefferies & Co分析师James Kisner认为,CPAK已经刺激到了下游供应商,Finisar貌似受影响,因为该公司有5%的收入来自于为思科供应CFP光模块。

在100G DWDM网络方面,思科成功地实现了无需拉曼放大或信号再生的4800公里100G相干DWDM技术。已经有超过50个用户完成了思科100G DWDM的测试部署。

此外,Nehib还透露说,思科今年即将发布基于CPAK-based 100G DWDM Line Card 和FS-ROADM 解决方案。

思科中国电信运营商事业部解决方案架构师王伯剑曾在公开场合表示,基于对运营商和产业链常年的观察和分析,思科认为100G时代,运营商投资比重会发生明显变化。10G和40G时代,运营商在IP和路由方面的投资比较大,但是随着光器件成本下降缓慢,今后100G时代,运营商光方面的投入会占一个更重要的比重。因此,这样的发展趋势,注定了未来网络演进的方向就是如何考虑IP和光的深度融合,思科的目标也就是目希望在100G时代,使得IP和光进行更紧密的结合。

标签 光网络 思科 100G市场 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻