来源:慧聪安防网
时间:2013-09-02
在安防监控的发展浪潮中,视频监控的更新换代就像潮汐更替,在市场需求不断变化这个“大引力”的作用下,带来了新兴技术,卷走了旧产品。产品与技术更新换代象征着安防市场“蒸蒸日上”。现如今安防监控正由模拟时代迈向数字高清时代,据一项调查,2012年网络摄像机市场规模与2011年相比有22%的增长幅度,预计网络摄像机市场规模大约为27亿元人民币,占整体摄像机市场规模的23%,其中高清网络摄像机为网络摄像机市场的60%左右。
Smart IPC有助于加快网络高清监控普及
高清监控中IP网络监控一致被业界认为是未来视频联网监控的主要趋势,从目前国内监控摄像机市场来看,IP高清摄像机销量不断增加、模拟摄像机呈增长放缓趋势。国内许多如平安城市、交通、平安校园、银行监控等招投标项目IP高清监控的需求也与日俱增。
但不可忽略的是网络高清监控的软肋在经历了一段时期后还是没有质的改变,且不说其延时与丢帧的通病,连编码都是各个生产厂家根据自身情况使用不同的协议,导致后端和大规模项目兼容性出现了很多不必要的麻烦。网络高清监控的普及的步伐受到了牵绊。目前国内网络带宽及其较高的费用,以及高清存储量巨大成为高清监控普及的主要瓶颈。
近日海康威视对外发布了一款基于Smart理念的SmartIPC,引起业界广泛关注,海康威视前端产品业务部总经理徐鹏在谈到Smart的定义时说:“Smart是一种全新的监控理念,体现出专业、智能、高效、便捷、开放的监控水平,以智能编码、智能侦测、智能控制的‘技术集’为支撑,引领着‘微智能,大智慧’的监控新风向。SmartIPC是基于Smart理念研制的新生代IPC,是微智能、大智慧Smart理念的载体。”那SmartIPC的出现是否会替代传统IPC加速高清网络监控的普及?让我们从二者技术上一探究竟。
SmartIPCVS传统IPC
传统IPC
码流考察:网络摄像机一旦高清化,码流就会增大,如何实现大码流网络传输的稳定可靠?如何做到延时短实时性好?如果遇到几百几千路的高清网络监控,则更加考验摄像机的核心代码与网络性能。在IP摄像机选择测试过程中,在同等码流下,比较IP摄像机的画质,特别是在低码流的情况下测试晚上的运动效果,很多摄像机会出现马赛克、重影、拖尾现象。而高清IPC码流大,对整个工程成本提高了很多,其中包括硬盘、网络交换机、网线等费用,而其运行费用也更高。
存储传输考察:主流技术H.264在日常的网络监控工作中会有很多局限性,已经无法满足人们在高清网络监控系统中的需求,H.265算法标准的视频压缩效率将比H.264提高大约一半,即在保证相同视频图像质量的前提下,视频流的码率减少50%,可以实现1~2Mbps的传输速度传送720P。不过,H.265的推广也要有一个渐进的过程。
SmartIPC
码流考察:SmartIPC中采用创新的SmartCodec(智能编码)技术,低码率+ROI综合运用,可以节省3/4的存储空间;结合SVC对任意时间段录像进行抽帧处理后,可延长录像时间;一块2T硬盘,可存储4路720p(1080P)IPC录像47天(23天);多路独立编码码流,双路实时高清码流,可满足各种终端用户需求。
存储传输考察:海康威视技术支持部产品经理程玮接受慧聪安防网采访时表示:SmartIPC只需要普通IPC一半甚至四分之一(简单场景)的码率就可以获得同等质量的图像。也就是说,以往720pIPC需要3-4M码率,1080pIPC需要6-8M码率,而现在,720pSmartIPC仅需要1-2M码率,1080pSmartIPC仅需要3-4M码率。因此,SmartIPC的低码率性能是节约其传输带宽和录像存储空间的关键因素。在监控应用中,用户常常会以不同终端通过各种网络查看视频。例如,有时会在带宽较高的局域网使用电脑查看录像文件,有时则会用手机以3G或WiFi来实时监控家中的情况。SmartIPC支持多路独立编码码流,双路实时高清码流,每路码流可独立设置不同的分辨率、帧率和编码方式,满足各种网络条件下的终端需求。低码率、实用性、便捷的SmartIPC特点有助于推动网络高清监控在民用市场的普及。
除此之外在低照度上SmartIPC采用先进的SmartControl(智能控制)技术,可以自动检测画面亮度,通过内部算法抑制近处物体过曝,同时保证背景区域亮度;电动镜头支持变倍后AF自动对焦功能,无需手动聚焦;枪机支持ABF自动背焦调节功能,一键微调焦距。其中强大的SmartDetect(智能侦测)技术,对越界入侵、区域入侵行为自动检测、分别布防,并可联动报警;精准识别画面中人脸的数量、位置、大小,并可实现人脸的智能跟踪;还可以实现检测出无音源输入、环境噪音过滤、突发尖叫事件提醒等功能;支持对画面虚焦、场景变更的异常情况进行自动检测并联动报警。
在安防民用化时代,传统网络高清监控价格高、受制于传输存储等一系列高门槛瓶颈阻碍了其在民用市场“大展拳脚”。SmartIPC价格较高,但是作为一个高清监控系统来说,要包括传输、存储等的设备和运行费用,要考虑整个系统的性价比,低码率、实用、便捷,以及具有更多功能的SmartIPC有助于推动网络高清监控在应用市场的普及。
高清化势不可挡
在谈到网络监控的发展时,徐鹏先生表示在未来几年里,网络摄像机产品会呈现爆发式增长趋势,在“高清化、智能化”的环境下,传统IPC由于功能单一,在某些应用方面,有些捉襟见肘。SmartIPC正是在这样的大环境下,应运而生。“预计未来两年,我们会迎来SmartIPC时代,它将逐渐取代传统IPC。”
网络高清监控顺应时代的潮流正在不断融入市场,就像HD-SDI较于IPC来说尽管价格高但仍在特定的市场有应用,我们不能确定SmartIPC何时能取代传统IPC,但是SmartIPC产品的诞生将加速网络监控高清化及智能化脚步。