• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

苹果又有新专利:可通过iOS设备遥控家中电器

来源:互联网
时间:2013-09-02

分享至:

    8月30日消息,苹果公司刚刚获得批准了一项新专利,允许用户通过iPhone或其它iOS装置对家中的智能娱乐设备、照明设备及室内温度调节装置进行远程遥控。另外,用户还可以通过特定的iOS应用程序保存特定的“画面场景”快捷方式,允许用户在诸如“学习环境”、“家庭聚会”或“休息放松”等预置模式中进行快速切换,而这一切只需要用户在手机屏幕上轻轻一点即可实现。

    苹果的这项新专利名为“通过多媒体途径来恢复和保存场景的系统和方法”,在5年前就已经提交,专利号为8519820。虽然这项专利名称中含有多媒体字样,但是根据专利的描述显然已经不仅仅满足于家庭娱乐系统。这项专利由一位名叫Alan Cannistraro的苹果开发人员研发,而之前通过iTunes远程遥控iOS应用的代码正是由Alan Cannistraro编写。目前Alan Cannistraro在专门负责Apple TV的代码编写。苹果提到通过软件创造智能通用控制器,可以过WiFi、蓝牙或其他无线协议连接多个电气元件,还有包括灯泡、窗帘等智能家庭设备。未来,苹果的这项新专利概念将进一步拓展,甚至允许用户通过iOS设备对家中的一切进行遥控。

    文档中提到,传统的通用远程控制允许选择场景,比如“玩游戏”或“看电影”,但这些设备不能智能选择电视机、扬声器和灯光设定。此外,用户必须在娱乐系统中设定组件的用途。为了简化远程控制器的配置,便携式设备可以接受不同组件发出的广播通知,同时支持软件和硬件设定,包括检测正在播放的媒体。场景可以根据用户的喜好通过常见的用户界面进行选定。

    这种系统还能检测使用规律和元数据,允许适当的时候向用户推荐。对于使用规律,系统可以检测储存的场景使用的次数和频率,比如当用户在周六开启多媒体系统后,系统会自动搜索或建议在那天经常使用的场景。对于元数据,系统可以侦测像“恐怖电影”或音乐名称等数据,随后进行进一步操作。

    专利中还提到当用户从一个位置移动到另一个位置时就停止或重启多媒体的系统。对于iOS设备用户来说,这种远程控制系统非常有用,只不过具体的问世时间还不得而知。为了让操作更有效率,各种组件必须能广播设定并接收信号,这些都是硬件问题。

    目前通过智能手机对家中的一切进行远程控制听上去很棒,但是除了智能电子设备以外其它领域产品似乎超出了苹果的能力范围。而目前已经有其它公司已经同样开始对家庭远程遥控进行研究,比如运营商AT&T就已经研发出全套的数字生活解决方案,允许用户无论在房间内还是户外都可以通过手中的智能移动设备控制家中的开关及家用电器。

 

标签 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻