来源:腾讯科技
时间:2013-08-30
据IDC称,因为PC市场这一年的持续萎靡,即使微软即将发布的Windows 8.1系统也无法在销量上阻止继续下滑。
据IDC数据显示,鉴于中国市场移动设备销量的增长与PC销量的下滑,2013年PC的出货量已经缩减了9.7个百分点,同比下降7.7个百分点。
IDC的高级分析师Jay Chou在声明中提到,微软的Window 8系统饱受分析师批评也是PC市场缩水的一个原因。今年十月中旬即将发布的Windows 8.1将会解决目前用户们所抱怨的问题,但是PC出货量在明年依然会下滑,预计在2015年才会有所反弹。
Chou认为,通过Windows 8,微软将类似平板的用户界面加在了PC上,但这种行为使得那些购买了非触摸屏的PC用户觉得十分困惑。加之可触摸操作的笔记本现阶段又十分昂贵,PC制造商希望企业能尽快将笔记本系统升级到Windows 7。Windows 8系统与高昂的PC价格,使得用户们都开始寻找一台物美价廉的平板设备以替代PC。
IDC同时表示,终能帮助PC市场复兴的因素将会是笔记本价格走低,以及可折叠设计的出现。
Chou在声明中说道:“PC硬件的高速发展依然会是PC市场的一个前进动力,比如说效率更高的x86处理器的出现。”
中国市场的无力表现是PC发货量下滑的另一个主要原因。IDC预计今年PC在中国市场的发货量将下降超过百分之十,更别提本已销量不堪的其他发展中国家了。
根据IDC的数据,PC发货量在今年第二季度已经下降了11.4%,总计7560万款设备。在这一季度的销量下滑中,零件短缺也成为其重要影响因素。