来源:新浪科技
时间:2013-08-30
今日消息,美国市场研究公司IDC周四发布研究报告称,已经困境重重的PC行业状况比预期更加糟糕,因此在年内第二次下调了2013年的全球PC出货量预期。
IDC预计,由于消费者持续追捧移动设备,因此今年全球PC出货量有可能下滑9.7%。而在今年3月,IDC预计今年全球PC出货量下滑1.3%,今年5月则调整至下滑7.8%。
平板电脑和智能手机的持续热销导致PC行业陷入了有记录以来长时间的萧条,而IDC预计,PC出货量的下滑至少还会持续到明年。
在美国和欧洲销量萎缩的当下,中国和其他发展中经济体已经成为PC需求的重要来源。但IDC表示,这些国家的出货量可能会在2013年降低,幅度甚至超过发达地区。
IDC周四还下调了2013年的平板电脑增长预期,原因是大屏智能手机的使用量以及智能手表等新型可穿戴设备的预期需求增加。
IDC将今年的全球平板电脑出货量从之前的2.293亿台下调至2.274亿台,预计较去年增长57.7%。