• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

仪器仪表行业技术的发展方向与现状分析

来源:21ic
时间:2013-08-30

分享至:

我国自动化控制系统及现场仪表和关键精密 测试仪器 ,与国际水平总体上仍有10~15年的差距。我国 仪器仪表 技术突破需迈八大关。

突破一:提高数字化、智能化、集成化水平

现代工业仪器仪表的技术特点和趋势是数字化、智能化、网络化和集成化,而我国产品一般常规品种居多,智能型产品刚刚起步。以核电控制系统及仪表集成为例,由于基础较弱,进入数字控制技术时代以后,差距更大。

突破二:提高产品可靠性

现代工业仪器仪表的总体特征是高可靠性、高性能、高适用性,我国企业的大部分产品与国外产品的差距也正是在这方面。例如,我国自行研发的分散型控制系统DCS和电磁流量计,这些产品的基本性能和功能已接近国际水平,但在可靠性和工程应用能力等方面尚有一定差距。

突破三:提高高新技术

国外的智能执行器已采用变频调速、新型电机、低工耗、微型压电陶瓷I/P转换器、蓝牙通信技术、智能化和现场总线等新技术,而国内才开始起步。

突破四:产品精密度更精密

以质量流量计为例,国外的测量精度分为4个档次,精度并能测量气体的为0.1级,普遍的为0.15级,而国内目前只能达到经济型的0.2级和适用型的0.5级。再如我国在加油站的计量仪表一般是。。5%的精度,但是国外30万吨的油轮到我国交货的精确度要到0.1%。

突破五:丰富品种规格

以高精度智能压力/差压变送器为例,国产变送器在测量基准量程上缺少1kPa以下微低压、800kPa以上高差压量程、16MPa以上高静压、耐腐蚀等规格的产品,因此有些工程或系统应用的特殊要求不能满足。

突破六:提高自动化程度

例如高性能光电直读光谱仪,国外仪器真空度由电脑实时监控,而国产仪器在许多方面依旧需要人工操作。

突破七:扩大高档产品占有率

目前我国高档产品少,甚至是空白。以原子吸收分光光度计为例,国外已有塞曼背景校正技术的高档仪器,国内至今尚未研制,高端需要主要依赖进口。

突破八:提高市场占有率

以可编程控制器PLC为例,目前中国PLC市场95%以上被国外产品占领。欧美产品在大中型PLC领域占有绝对优势,日本产品在小型PLC领域占有优势,韩国和中国台湾的产品也有一定的市场份额。中国本土自主品牌PLC的市场影响非常小,很难形成规模经济。而仪器仪表市场也是如上所述。

标签 仪器仪表 行业技术 测试仪器 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购

更多新闻