来源:中关村在线
时间:2013-08-30
不知您是否记得,前一阵笔者帮朋友选购了一套监控系统,主要是为了监控自己的爱车不再被划伤。事情过去了近1个月,尽管嫌疑人没有找到但我这个朋友却遇到了一个不小的问题。问为什么存储录像占这么大空间,500G硬盘存储稍有压力啊。
其实,关于监控存储容量与所占空间来看,无论是采用何种架构的监控模式,其存储所占空间都是大家关注的焦点。如何能够降低存储费用,这不仅是设备投入价格,更多的是还要在保证图像质量的前提下实现高效的压缩比。
目前针对家庭监控的两种解决方案为:一体化的网络监控摄像机,可连接笔记本直接存储或使用SD卡存储;另一种是采用传统模拟监控方式,搭配DVR+硬盘存储,看起来投入的设备更加复杂,不知道花费是否也更多呢?
监控存储模式对比:IP与模拟哪个更省钱
网络监控存储方案计算:笔记本与SD卡
如果我们将网络监控摄像机与笔记本相连接,那么就减少了很多硬件设备投入。监控摄像机对笔记本性能要求不高,换句话说其实只当它是个存储介质,只不过在实时查询浏览视频数据时更方便。
SD卡存储
如果以正常家庭网络监控摄像机来看,其市场售价约1000±200元左右。而笔记本选择日常办公笔记本即可,不需要太高的配置和显示效果,只需要的是良好的网络带宽服务。当然,电脑操作起来也不要到"卡"的地步,因为在高速处理和存储海量图像不要出现超载负荷的状况。
如果以这成本计算来看,似乎这种解决方案省钱,只不过要"牺牲"一台笔记本。同理,采用网络监控设备还可以使用SD卡存储模式,从体积来看,这种存储方式十分简便,且投资相对少,缺点就是录像时间不长,但具备了可携带性。
从价格上来看,一张16G SD卡价格约70元左右,按照不同的存储模式,存储1~2周时间基本没有太大问题。而选择动态移动监测录像可以节省存储空间。IP监控采用H.264压缩方式低带宽下的高清晰画质。
模拟监控存储计算:500G硬盘浪费吗
从数据对比来看,如果说16G SD卡能够满足存储需求,那么模拟监控系统使用主流500G硬盘是不是太过浪费呢?其实不然,按照全天候24小时监控来说D1画质每天所需要的监控容量也惊人。其存储容量大小一方面取决于录像画质,另外就要看用户选择哪种录像模式了。
大部分DVR都可以实现手动及自动录像,自动录像虽然简便,但有可能录制的80%以上的视频信息价值不大;手动录像能够有效降低无效视频,但需要操作人员时刻盯着,看起来不十分人性化。
500G硬盘价格跳水啦
在价格方面,500G硬盘价格在400元以内。在不追求监控级硬盘的前提下,这样的价格也在消费级用户接受范围之内。从性价比来看,硬盘价格比SD卡似乎更划算。但如果加上前端设备及控制设备,总成本二者不相上下。
海量视频存储不仅是商业级用户的烦恼,也是消费级用户头疼的事情。尽管民用安防不涉及海量视频,但是大数据仍然不可避免。不知道您对以上存储方案哪个更感兴趣,后续我们会找出更多省钱的解决方案。