传统的标清电子警察由于其像素有限,图片不是特别清晰,尤其晚上的照相效果更差,所以卡口系统车牌的自动识别率一直不高。而高清治安卡口系统不仅能看清车牌,还利用高清晰摄像机的高像素优势,使图像信息更加丰富。随着电子警察的广泛使用,交通系统对电子警察的要求也与日俱增,电子警察开始从从传统的标清开始向高清迈进,与此同时,以汉王眼为主打的新一代高清监控正成为道路安防的得力助手。
传统电子警察弊端显现
随着机动车辆大规模普及应用,各种涉车违法事件开始滋生蔓延,以此衍生的道路交通安全问题日益成为社会经济发展中的一个重要制约因素。在收集、统计和分析道路交通事故后发现,大部分交通事故都是由于机动车违法行驶而引起,尤以在交叉路口或路段上机动车闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶等造成的事故所占比例。建设电子警察系统,对机动车违法行驶行为进行不间断自动检测和记录,并对其进行相应处罚,是遏制机动车违法行驶行为的重要手段。正是由于电警系统有如此重要的作用,因此全国各地都一直非常重视对电警系统的建设,但是很多地方由于建设时间较早,受限于当时的科学技术水平,已建的电警系统存在诸多问题:
首先,图像质量差、视野窄,严重影响了系统的整体性能。其次,现有的电警系统检测模式多还停留在采用地感线圈检测车辆以及使用独立的红绿灯检测器来检测交通信号。此外,现有的电警系统功能较为单一,对各类数据的分析和应用能力不足。仅仅具备过车抓拍、识别与闯红灯记录的系统已不能满足现代化的警务工作需求。
为此,很多地方希望建设新一代高清电子警察系统,并要整合接入原有点,新建的电警系统除了要实现卡口功能、违法记录等功能之外,还要预留相应接口,可与上级电警平台、警综系统、PGIS系统等关联对接,实现车辆信息的共享,布控信息的接收与响应等。
新一代电子警察迫切需求高清
新一代电子警察迫切需求高清,系统除了可以实现实时监控、车辆捕获、闯红灯记录、统计查询等基本功能外,还拥有如下应用优势。
全天候高清晰图片拍摄:系统采用200万像素以上的高清摄像机进行过车图像的抓拍,图像质量可达1600×1200像素以上。先进的视频检测技术:系统采用视频红灯检测,能精确区分红灯、黄灯、绿灯,包括箭头标识。无须接红绿灯信号,消除了施工困难。强大的系统整合能力:系统可进行多级级联部署,满足建设覆盖全省的电警系统的需求,同时具有友好的接口,可与其他系统实现无缝对接。强大的数据分析能力:系统可根据前端获取的各类资源以及与其他系统的关联,挖掘获取等多的业务。
新一代电子警察产品中,以汉王眼为首的高清监控在智能交通建设中的影响力日渐升温。据了解,汉王眼秉承现有产品的成功设计和应用经验,在图像采集和识别处理等高清领域内成功开发出来的一款全新的嵌入式一体化设备;产品识别率更高,图像分辨率更高,环境适应性更强、安装、维护更快捷,不占用系统资源、稳定性更高等特点;集视频采集、图像处理、图像识别、网络通信、图像存储、自动控制等多项技术于一体,大规模应用于高端安保要求的场所。
电子警察未来发展探讨
电子警察提供路面交通指挥的依据,改善城市交通,缓解交通拥堵,为科学化交通规划提供借鉴,电子警察已经成为道路交通管理系统中重要的组成部分,让路面交通管理更加科学合理,从技术上提升了交通管理的绩效。随着行业发展,未来电子警察行业将呈现出以下五大发展趋势。
◇ 趋势一:视频检测技术将逐步取代线圈检测技术
由于线圈检测型电子警察在安装时,不可避免地要封道、破路进行施工安装,使路面破坏比较严重。施工后还要面临道路翻浆、塌陷等诸多隐患,给人力、物力、财力造成了大量浪费,而视频检测技术具有安装简便(完全不需破路施工)、升级方便、维护成本低等优势。因此随着视频检测技术的不断提高,线圈检测技术将逐渐被视频检测技术所取代。
◇ 趋势二:电子警察产品高清化、超清化
原有的光学胶片相机、数码相机抓拍式电子警察,其数码相机采用的是普通民用设备而非专为电子警察研发的工业级产品,受技术限制无法提供连续的违法过程图片,存在诸多缺陷,因而从设备到性能均无法满足公安部标准,早已退出历史舞台。现今具有高速连拍、实时视频、视频检测、稳定性高、故障率低等优势的高清工业级网络摄像机成为了业界的主流图像采集设备。
◇ 趋势三:电子警察功能多样化
电子警察系统的功能将从车辆违法抓拍扩展到交通流量采集、交通监控、交通诱导等多种应用,成为智能交通管理系统的基础。未来的电子警察系统功能也将突破现有的闯红灯、超速抓拍等单一性。
◇ 趋势四:电子警察设备管理智能化
建立基于电子地图的设备跟踪、设备参数管理配置、设备故障报警、设备运行情况报告显示等,实现设备智能管理。
◇ 趋势五:电子警察系统信息共享化
智能交通综合管理平台的建设是推广电子警察系统、实现现代交通管理的必由之路。建立集道路交通信息、车辆违法信息、设备信息、黑名单信息、路口路段视频资料信息等于一体的、与车驾管系统无缝接轨的、预留GIS和GPS接口的道路交通管理信息平台,实现数据的统一存储、组织、处理,能够更加准确、有效地保证数据间的关联,提高信息的利用率与系统工作效率,为道路交通管理现代化奠定基础。