• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

《意见》出台利好三网融合 安防喜迎4G时代

来源:中国安防展览网
时间:2013-08-30

分享至:
    8月20日,第二十二届北京国际广播电影电视设备展览会在京举行。与会业内人士透露,三网融合试点年内将扩大到全国。与此同时,国务院近日印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》强调,加快信息基础设施演进升级,全面推进三网融合。文件还指出,将在试点基础上于2013年下半年逐步向全国推广,推动中国广播电视网络公司加快组建。三网融合使得安防行业发展摆脱宽带限制,带来安防行业发展新风标。
  
  国务院出台三网融合意见
  
  日前,国务院出台了《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(以下简称《意见》),引导信息消费规模快速增长。意见明确提出:到2015年,信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元,其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元,年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长,电子商务交易额超过18万亿元,网络零售交易额突破3万亿元。
  
  《意见》提出,全面推进三网融合,加快电信和广电业务双向进入,在试点基础上于2013年下半年逐步向全国推广。鼓励发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务,带动产业链上下游企业协同发展,完善三网融合技术创新体系。
  
  三网融合,安防应用摆脱带宽限制
  
  近年来,网络化、高清化、智能化一直是安防行业的发展方向。但在实际的推动中,无论是报警服务、楼宇对讲、智能家居还是视频监控,在安防应用进程中,无一不受到网络带宽的桎梏。这种网络和带宽的限制,无论是在平安城市建设、行业应用,无论是在单个的小安防系统还是在大的安防综合平台建设中,都处处显现。在三网融合的推动下,光纤到户,50-100M宽带接入无疑使得倍受带宽限制的安防应用获得极大的解放。
  
  就以当前安防行业受关注的高清监控的应用来说,高清监控视频上传需要2MB带宽,而今天WCDMA和CDMA2000的上传带宽只有600KB到800KB,TD-SCDMA带宽要更窄一些,而这样的带宽条件只能传输分辨率较低的4路CIF或一路D1,还传输不了高清视频。以目前基础的百万像素高清720P规格计算,码流约是D1的2倍,带宽达到4M左右,而采取1080P计算,码流更是D1的5倍,所用带宽约为10M。以100M以太网为例,在确保流畅的前提下,实际上同时只能承载5路左右的高清图像,但如果同一视频源有多个用户访问,占用的带宽会更大。换成千兆以太网可以承担几十路,对于小规模高清监控系统,可以有效解决,对于大工程而言,传输性能就会成为绊脚石。
  
  以金融行业的高清监控应用为例,事实上,金融行业对高清监控的应用非常认可。目前银行的高清监控在银行的应用包括两块,一个是大楼监控的应用,一个是营业网点的应用。目前高清监控在银行大楼的应用情况非常好,因为网络情况好,带宽限制不是很死。因此我们目前在金融行业高清的应用主要切入点是大楼的监控。当然,也有高清监控项目做到网点去了,但是,由于每个网点的带宽只有2兆,对于720P的高清的话,2兆带宽就只能传一路图像,而且还不是好的图像,这对于要求看清金融资金柜台细节的金融监控需求来说,因为带宽不够,仅靠高清设备所能达到的效果完全不能满足需求。因而,金融行业营业网点的高清监控应用往往是数模混合的方案,并不会达到全高清。但随着三网融合的进程,金融行业的网络系统肯定会朝着专网或大型的光纤网络的方向去发展,那时,全高清监控在金融行业的应用障碍就几乎不存在了。有了高效无损耗的传输作保障,高清监控和智能化就变得顺理成章了。
  
  因为没有了网络带宽的制约,安防产业的网络化进程会有一个突飞猛进的发展。无论是监控领域、报警服务领域或楼宇对讲、智能家居,在带宽的困扰消失之后,全网络化、高清化、智能化的浪潮将如海啸一般涌来,彻底改变当前安防行业的技术和市场格局。
  
  三网融合,加速安防联网进程
  
  目前安防行业正处于从模拟向数字,从孤立系统向网络化大集成系统大举转换的阶段,三网融合无疑将大大加速这一进程。三网融合将会提供更便捷和低成本的网络载体,这将加快安防网络化,高清网络摄像机将以更强硬的方式占据市场。预测在三网交融的鼎力推进下,在将来的三、五年,甚至一、两年内,随着基础网络传输能力的增强,带宽问题将不再是困扰IP监控开展的难题之一。
  
  三网融合将极大推动安防产品数字化、网络化的发展,从而进一步促进IP高清监控的发展。三网融合充分利用运营商以及广电的基础网络设施的建设,使得IP网络无处不在,而借助于网络环境的高清网络摄像机则将“如鱼得水”,相信随着三网融合的逐步落实,IP高清监控将改变以往“叫好不叫座”的尴尬局面。
  
  三网融合应用在安防产业链中,移动监控、宝宝在线、门铃监控、入侵检测、手机控制家电等多种基于广电网络的物联网业务可以在电信网中实现,可以通过电信网络实现家居智能化的实时管理和控制。
  
  根据目前的市场趋势,“三网融合”带给安防行业的机会目前主要在安防运营和网络服务市场方面,据相关专家表示,能对接三网融合的安防产品并不是要占用宽带,更多的时候是要利用网络端口。三网融合对安防产业也一定如高清的进程一样是机遇挑战并存的。
  
  三网融合对安防行业的影响也许在安防的运营方面。由于安防产品多数是以系统的形式呈现给用户,其安装和后期维护都需要专业人员,从目前来看,客户所享受到的服务,还仅仅局限于系统设备的维护和工程保修。三网融合后,随着运营平台的发展,会有更多的安防产品将面临着手机的命运,就是由运营商统一购买产品给客户安装,产品是免费的,但是运营商可以通过网络服务来保证持续盈利。区别于传统的保安服务运营模式的,基于安防产品搭建针对行业客户的音、视频平台,融视频、行业信息、行业管理为一体的综合性运营服务将迎来发展的春天。目前在国内的部分安防产品制造商已经开始与运营商有这方面的合作。
  
  除了运营方式的变化,还有一些产品方面的变化。例如同洲电子发布了国内首款支持三网业务融合的3G视讯互联网手机。这款手机通过其独创的数字视讯中间件技术,打通了移动互联网、广电网,推动不同网络业务之间的业务融合,赋予了3G视讯手机更多的功能。实现了一些基本的网络业务融合功能,可与数字电视机顶盒交互,手机遥控电视、手机图片无线上传到电视机播放等网络业务融合功能,还可与家庭、公司的安防监控系统实现无缝的互联互通,做到手机远程安全监控。
  
  总之,“三网融合”将大大拓宽安防产品和服务的范围,同时也能降低安防产品服务的成本。受益企业:同洲电子、鹏博士等。

  三网融合,带动安防行业标准统一

  三网融合将会促进安防行业标准的统一。不说别的,光从目前安防行业的网络视频接口标准的推进来看,目前在安防监控领域中存在着多个与标准相关的组织,这些组织大体分成两类。一类是行业标准组织,其中包括去年成立的全球性的开放网络视频接口论坛ONVIF(OpenNetworkVideoInterfaceForum)、美国的PSIA等;另一类则是政府性的标准化委员会,包括IEC、欧洲的CENELEC、美国的ANSI/SIA等。

  在以上这些标准组织中,有的是地区性的,有的是政府性的(非技术组织),甚至有的就是一个大项目下的标准组织,并不被国际上认可。

  然而,伴随着视频监控技术的全面升级和网络技术的发展,以及应用需求的不断扩大,数字化监控市场的规模越来越大。但是,一套数字化的安防监控系统除了前端的摄像机外,还有视频编码器、存储设备、网络设备、监控软件等,在众多的产品中,要保证不同厂商产品的互连互通、有效传输,相关标准的制定便显得尤为重要。

  三网融合的推进,无疑为安防行业标准的统一注入了一股新的推动力。安防产品要与三网融合顺利对接,首先要利用更多的网络端口。而目前安防行业的现状是,国家标准缺乏,一些地方标准或是企业产品标准则容易形成企业壁垒,不同企业的产品之间并不兼容,也就无法满足三网融合的需要。因此,打破产品壁垒,推动行业标准的建设,成为安防行业顺利对接三网融合的重任。

  三网融合,推动4G安防时代到来
  
  同时,《意见》明确,推动于2013年内发放第四代移动通信(4G)牌照。加快推进我国主导的新一代移动通信技术时分双工模式移动通信长期演进技术(TD-LTE)网络建设和产业化发展。
  
  此次国务院层面首次提出推动年内发放4G牌照,同时还再次强调实施宽带中国战略,既是出于对国家经济发展全局的考虑,也是拉动我国信息消费的必要之举。据悉,作为4G的积极推动者,中国移动目前已经展开基于4G网络平台的基础设施建设,未来语音技术、NFC近场通信和物联网技术的产业价值和市场潜力巨大。
  
  业内人士认为,3G网络在实现高清监控时具有其本身的局限性,但是4G网络却很好的解决了上述问题。据目前试点来看,4G网络的速度是3G网络的10倍,下载速度达100M,上传速度为20M,而一般的720P的高清监控需要的带宽基本每路在2M-4M之间,这就很好的满足高清监控的对无线带宽的需求。
  
  4G时代即将到来,网络都将升级,基于二、三代网络传输的设备将渐渐失去市场。将来在4G浪潮的冲击下,安防行业的老旧产品的升级转型将成为必然,安防产品将随着通信技术的不断发展,而不断的升级改造满足市场需求。
  
  从安防行业大环境来看,网络监控已是行业发展的大趋势。但是网络监控的实际市场占有率还相当低。同时,目前国内监控高清趋势愈发明显,许多知名监控厂商都已经推出高清的700线摄像机,有些厂商甚至已经开始在行业率先推出千万像素摄像机。这些高清监控前端的广泛应用对后端来说,传输的压力将变的更重,而4G网络的到来将给厂商们带来福音。受益企业:中兴通讯等网络承建商以及以移动监控为主的部分未上市的企业。
  
  4G网络的到来将其移动无线传输的优势应用于移动监控领域,同时正好为视频监控会议的发展带来了更好的网络环境。如果4G网络能够在国内全面普及,其“给力”的无线信息传输速度将极有可能带动移动监控产业的大跨步发展。4G网络技术将为安防行业注入新的活力,给安防行业带来新变革以及新市场。
  
  关于三网融合
  
  三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。三合并不意味着三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。
  
  三网融合应用广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居等多个领域。以后的手机可以看电视、上网,电视可以打电话、上网,电脑也可以打电话、看电视。三者之间相互交叉,形成你中有我、我中有你的格局。
标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻