来源:广州日报
时间:2013-08-30
内容缺乏是4K电视机普及的主要障碍之一
业界看好4K电视发展前景
55英寸的4K电视(分辨率3840×2160,又称UHD电视)售价在9000元以内,与同尺寸2K电视价格相差无几。不要以为它是低端产品,3D、智能、LED背光等技术功能一应俱全。
8月24日,记者在广州卖场发现,价格曾高高在上的4K电视如今已经大降,火力全开“冲向”消费者。业内人士预计,2013年4K电视销量将占整体市场10%,大尺寸占比还更高。然而,价格是一方面,消费者真需要4K电视吗?4K电视销售会在2013年下半年井喷吗?
市场:4K电视“白菜价”
“用2K电视的价格,购买4K电视,绝对超值。”8月24日,在广州体育西家电卖场,TCL销售人员如是向记者推销,一款55英寸4K电视售价仅为8999元,较其他品牌,尤其是合资品牌4K电视价格要低,直逼2K电视价格。TCL多媒体中国区销售公司市场总监陈冰峰表示,TCL掀起本次4K“普及”风暴,就是要将4K电视从高价“神台”拉下。
此前,另一个4K电视主力厂商创维亦以50英寸产品万元以下价格,获得市场力捧。“虽然创维有84英寸、65英寸和50英寸三个规格的4K电视,但从目前来看,万元级别的50英寸电视。”创维广东公司总经理钟志峰告诉记者。
业内人士分析,TCL引发的降价潮,是对索尼、三星、夏普以及LG的打击。8月23日,扛不住的索尼继续发布65以及55英寸4K电视,但索尼(中国)消费电子事业部总裁谢飚称,4K电视不是一个价格驱动型的产品,价格敏感型的产品仅是入门级产品。“接下来9月销售旺季,数据说话。国产品牌销售均价年初就曾超过索尼、LG。”对此,钟志峰说,据了解,55英寸创维彩电销售均价超过索尼约百元。
分析:消费者真需要4K电视?
4K电视已显露价格“跳水”之势,价格将不是问题,但问题是消费者真的需要4K电视吗?还有是内容和4K之“必需”的疑惑。技术人士李海鹰表示,4K电视分辨率是2K投影机和高清电视的4倍,在此分辨率下,观众可以看清画面中的每一个细节,每一个特写。“电视分辨率越大,人就可以坐得更近来看电视,所谓的包围感跟临场感会更强。”李海鹰说,简单而言,更近的客厅距离,大家可以看更大的屏幕,而清晰度更超过高清。
上期,E天下曾报道,除了分辨率清晰度外,如今4K电视色域也较之前大幅提升。分辨率加色彩提升,表明4K电视画质较2K电视有质的飞跃。业内人士称,4K内容瓶颈可以通过2K转4K的方式来打破。无论TCL、创维、海信、康佳,还是索尼、三星,均采用此技术。如4K图强引擎技术,当2K信号输入时,电视内置的图强引擎就开始对图像进行点对点分析,通过4K MRIT影像微重组技术智能插帧,2K信号源也可以达到等效4K的视觉体验。
目前,很多摄影、照片都可以达到4K。更重要的是,业内多家厂商尝试推出自己的4K视频网站,并且联合电视台共同开发4K源。“消费者是需要4K电视,还是OLED电视?在此之前,大家都觉得后者才是LED电视的下一个产品,但是市场选择了4K。”从事液晶屏研究的王磊说。
未来:快速迭代4K超越3D
王磊表示,与3D电视使用麻烦,内容同样不足相比,4K电视更容易获得市场认可。“4K电视价格降低,使用方式跟当前的2K电视没有差别,大家在换购时会优先考虑。”陈冰峰表示,1080P替代720P电视用了不到3年时间,现在彩电迭代更快,4K替代1080P的时间会更短。
来自中怡康的数据显示,2012年,4K电视市场占比为0.0028%。2013年季度,4K电视市场占比增长近15倍,达到0.0415%。预计2013年,4K电视在中国出货量将达到33万台,占全球4K电视总出货量的65%左右。
陈冰峰预计,2016年4K电视出货量会达到267万台,是2013年的8倍。此前,创维集团总裁杨东文接受记者采访时透露,2013年5月,4K电视的销售量是2012年国庆期间的20倍。2013年国庆期间,创维4K电视在销售数量中的占比有望达到10%。康佳多媒体事业部副总经理林洪藩更是乐观预计,全年4K电视销售将占整体销量的10%~20%,大尺寸上更是会超过30%。
分析人士黄林认为,不改变消费者使用习惯,就能够提升观看体验,应没有人会排斥。不同于3D,4K是直观的感受。“4K能超越3D和OLED,还是因为它更适合市场推广。”他说,下半年是彩电销售黄金季,4K电视销量井喷并不意外。