来源:电子系统设计网
时间:2011-08-22
威锋电子产品VL800 / VL801通用序列总线主端控制芯片(Universal Serial Bus, USB 3.0 Host Controller) 皆获得USB-IF协会之超高速USB(SuperSpeed USB)认证,兼容USB2.0/ 1.1规格,符合SuperSpeed USB标准规范;同时,威锋电子也是国内首家通过USB3.0 四个端口(4 port)控制芯片认证的IC设计商,预期将改变主机板以两个端口(2port)为主流之现状。
基于产品延续及标准普及的两者考量,高速传输是市场必然趋势,加上英特尔(Intel)及超微(AMD)两家大厂皆致力于整合U3控制于其芯片解决方案;估计明年度,主机板市场将逐渐以USB 3.0取代USB2.0,并且四个端口需求量将开始增加。市场上现有USB3.0控制芯片皆为两个端口设计,威锋电子此次通过四个端口主端控制芯片认证,是国内技术先驱,也是目前全球量产四个端口主端控制芯片的厂商。威锋电子深耕主端控制芯片市场,从去年至今持续供货,预计在正式通过认证后,出货量将快速上扬,原有主机板客户产品已导入量产阶段,并将进一步供货给其它品牌制造商多方应用。
威锋电子提供USB3.0控制芯片全面性设计,从主端控制芯片、集线器控制芯片、SATA桥接芯片、快闪记忆碟控制芯片,皆有产品获得USB-IF协会认证,全产品线解决方案已臻完备。
关于威锋电子
威锋电子是USB 3.0整合型单芯片控制器重要的供应开发厂商,趋动全新高速USB数据传输的新规格,威锋电子拥有高速串行式连结接口、自有的PHY设计团队和完整的系统整合能力,能提供客户业界的技术支持,以及备受肯定的品质和执行能力。威锋电子同时也是x86平台领导厂商威盛电子的子公司,更多相关信息请至官方网站:www.via-labs.com