• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三菱电机雾峰空调 传感检测人体舒适度

来源:天极网
时间:2013-08-30

分享至:
    三菱电机发布了室内空调“雾峰”的新产品“Z系列”。新产品配备提高了分辨率的红外线传感器,实现了对人的姿势和部位的识别,从而提高了使用空调时的舒适性。而且通过采用新型逆变器等措施更新了室外机,从而提高了节能性能。价格为开放式,预计实际售价为21.8万~36.8万日元(约1.3万~2.3万元人民币),将于2013年11月上市。

  三菱电机室内空调“雾峰”新产品“Z系列”

  对提高舒适性起到关键作用的两项新技术是,新红外线传感器“Move Eye至极”和独立控制6片导风板的“匠心导风”。“Move Eye至极”与原来的“Move Eye”相比,纵向分辨率提高到了4倍,达到3008像素。能够判断出身处室内的人的姿势以及头、手、足等部位,还能以0.1℃为单位测量人体各部位的温度。而“匠心导风”则是可以独立控制四片(1列2个×2列)大尺寸水平导风板和内部左右两片垂直导风板、共计6片导风板的技术,一共可以生成343亿种气流。由此,便可精确地向特定位置吹送暖风,或者向大范围吹送低速冷风。

  新红外线传感器“Move Eye至极”

  通过采用上述两种新技术,可以实现冷暖气的细致控制。比如,制热时,通常位于较高位置的头部比脚下的温度要高。而Z系列会用“Move Eye至极”测量温度,当发现人的脚下温度较低时,便会对准该位置精确地吹送暖风。如果两人中只有一个人脚部较冷,还可以只向这一个人的脚下吹送暖风。而在制冷时,如果冷气集中在身体的某一部分,就会增强人的不适感,因此空调可在判断人是站着还是坐着之后控制气流,使冷气均匀地吹在全身。

  并用IGBT和SJ-MOSFET的混合型逆变器

  新产品的另一个特点是,室外机采用了新开发的逆变器和新的制冷剂。原来的逆变器采用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为控制用晶体管,而此次则为并用IGBT和SJ-MOSFET(超结金属氧化层半导体场效晶体管)的混合型。IGBT在高负荷运转时损失少,而SJ-MOSFET在低负荷运转时损失少。根据负荷切换两个元件,可使逆变器电路的损失比原来减少33%。制冷剂则采用了环境负荷较低的“R32”。与以前使用的制冷剂“R410A”相比,温室效应系数仅为后者的三分之一。但R32的分子较小所以容易泄露。因此,三菱通过重新设计压缩机和热交换机的制冷剂回路等措施,降低了泄露风险。工作人员介绍说,“与制冷剂相关的部件基本上都随着新制冷剂的采用而重新设计”。

  IGBT和SJ-MOSFET的混合型逆变器

  此外,新产品还根据鸟类翅膀的特征等改进了风扇形状,从而提高了送风效率。由于风扇采用复杂的三维形状,因此还调整了生产技术,延长了射出成形后的冷却时间。成形后的收缩会导致很难获得期望的尺寸和形状,因此,技术人员通过逐渐冷却减小了收缩量。据介绍,为了不影响量产性,在进行优化时考虑了冷却时间和生产效率之间的平衡。

标签 晶体管 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻