• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel固态硬盘超频值得吗?

来源:mydrivers
时间:2013-08-28

分享至:

上周末国内媒体曝出消息称Intel在今年的IDF2013上不仅仅会介绍Ivy Bridge-E处理器以及X79平台的相关特性,还会为大家带来一个新鲜玩意儿——固态硬盘超频。

Myce在看到这条消息之后仔细研究了Intel的Extreme Tuning Utility超频软件,因为他们认为未来固态硬盘的超频功能肯定要通过这一软件来实现,结果终的事实证明了他们的猜测,在这个软件中确实发现了Intel固态硬盘超频的蛛丝马迹。

Myce在这个软件的代码中发现了三处涉及到SSD超频的地方,也就说是未来SSD的超频很有可能会有三种不同的方式来完成

首先是一个名为“设置特定Intel SSD的主控频率提升数据吞吐能力”,这是通过提升主控芯片的频率来达到提升性能的目的。

其次是一个名为“调节特定Intel SSD的功耗”的选项,共有“无限制”、“典型”以及“受限”三种范围可选。

第三个选项则是“设置特定Intel SSD的NAND总线频率”,这个选项应该是用来提升NAND闪存频率的。

看来SSD的超频也无外乎是提升频率并增加功耗,和CPU/显卡的超频在原理上没有什么两样。另外值得一提的是Intel在这三个选项中都特意强调了“特定”二字,这可能意味着并非所有的SSD都支持超频,Intel可能会专门推出一些为超频而生的SSD,当然售价更贵,就像桌面版的K系列处理器一样。

在前一篇文章中我们就曾指出单纯的通过提升频率对SSD的性能影响可能不会很明显,而且如此一来会给数据完整性以及稳定性带来不小的压力,这样做真的值得吗?

标签 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻