• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝量产步进式电机驱动器集成电路“TB67S10xA”系列

来源:中国电子网
时间:2013-08-28

分享至:

21ic讯 东芝公司(Toshiba Corporation)推出"TB67S10xA"系列步进式电机驱动器集成电路,可实现高电压、高电流与低发热。样品将从7月17日开始交付。

打印机和其他办公自动化设备、ATM机、点钞机、游戏机以及家电等应用都需要高速、大功率电机驱动。通过节省空间以及改进设计,这些应用的尺寸正不断缩小,这就让热管理变得日益重要。

“TB67S10xA”系列采用的高压模拟工艺打造,可在电机驱动器输出期间提供50V的额定值和低阻抗[1](0.5Ω或更低,高低端总和),以降低热量。新开发的电机驱动技术(ADMD [2])改善了开关速度,有助于降低发热量,提高驱动效率。

产品系列的主要特性

1. 低发热

低阻抗(0.5Ω或更低,高低端总和)和ADMD技术可降低发热情况

2. 低振动与低噪声

"TB67S109A"系列中的高端产品采用了高分辨率1/32步长(值)的电机驱动技术,可减少振动与噪声。

3. 具有良好散热性的小型封装

可有效散热的小型封装简化了应用的热管理,还有助于缩小尺寸,降低成本。该系列提供两种封装,其中HTSSOP封装与同类产品引脚兼容,而QFN封装则可减少贴装面积。

4. 内置的异常检测功能

该产品系列整合了一个热关断电路、过流关断电路和欠压锁定电路,非常可靠。

标签 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻