来源:mydrivers
时间:2013-08-28
AMD高调成立了半定制业务部门,成就当属PS4/Xbox One主机处理器,还号称可以基于ARM架构为服务器、数据中心提供定制芯片,不过作为x86行业的巨头,Intel这方面也并非没有动作,只是很低调而已。
Intel高级副总裁、数据中心和互联系统事业部总经理Diane Bryant在接受媒体采访时表示:“(定制)趋势在上升。去年,我们为一系列客户提供了18款定制处理器,包括直接客户、OEMS、终端用户,可以满足他们的特殊需求。”
出于大家都懂的原因,Intel没有透露这些客户的具体名字,不知道有没有苹果、Facebook、Google、微软这些需要庞大数据中心和特定方案的大客户。
Diane Bryant继续说:“我们的客户有非常(特殊的)功耗要求,所以我们通过改变频率、核心数量、驱动来定制特殊版本,降低功耗……一切都是灵活的。有一家云服务供应商对我说,他们需要在成千上万台服务器上运行单独一个程序。你可以对服务器进行特殊调校,专门满足这款程序的需要,压榨每一分性能的同时保证低的成本。”
对于AMD提出的定制芯片方向,Intel似乎也表示赞同:“以我们SoC现在的能力,可以快速调整基础产品,加入特殊的加速器。不管是语音识别加速,还是加密,或者图形加速。针对任何应用的任何加速器都可以。我们也可以提供特殊的产品。”
“我们有美妙的Xeon核心,现在Intel有了SoC能力,可以快速加入不同的IP模块和加速器。为什么不把Xeon核心嫁接到SoC里,打造特殊能力的特定处理器呢?”