来源:EEWORLD
时间:2013-08-28
2013年8月27日 – Mouser Electronics宣布供货配备Intel Atom ™的 MinnowBoard ,这款开发板由CircuitCo公司推出,将Intel架构带入开发商和制造商社区。
CircuitCo的MinnowBoard是一款基于Intel Atom™处理器的 电路板 ,它将Intel架构推向了开发商和制造商社区的小型低成本 嵌入式 市场。
MinnowBoard是一款真正开源的硬件嵌入式平台,可提供出众的性能、灵活性、开放性和标准。 该平台基于采用超线程和虚拟技术的Intel Atom E640 CPU(1GHz,32位),并且还配备EG20T Intel平台控制集线器和集成Intel图形媒体加速器 (GMA) 600。
CircuitCo Minnowboard采用Intel Atom处理器,这款处理器目前在Mouser也有货。 节能的Atom处理器基于45nm处理技术,每个周期可以将多达两个x86指令分解为更简单的操作或微指令执行。 内部微指令可以包含与ALU操作相关的内存负载和内存存储,这使得它们成为迄今为止功能强大的微指令。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球20个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。
Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。