来源:中国电子网
时间:2013-08-28
近日消息,微软今天宣布,已经向制造商提交Windows 8.1和Windows RT 8.1版本操作系统(RTM版本,Release to Manufacturing),微软OEM合作伙伴已经收到软件。
微软在声明中表示:“和过去的RTM发布不同,本次里程碑(代表微软OS发布的重要进程)标志着微软快速发布的新进展,它对所有客户体验都作了优化,操作系统交给OEM合作伙伴之后,今年秋天预期会有大量采用新OS的设备上市。”
Windows 8.1设备今年秋天上市,意味着微软可以赶上假日购物旺季。
微软还表示:“未来几个月,我们会看到更多漂亮的、强大的设备,包括更小的平板,更轻的笔记本,万能的2合1笔记本,还有面向企业的产业设备。”
制造商获得Windows 8.1软件并不意外,早在7月时,微软就曾表示Windows 8.1 RTM将于8月底推出。对消费者而言,Windows 8.1仍然要等到10月18日才能获得。
微软承诺,Windows 8.1会改进性能,改进IE11,改进APP和云连接。