来源:慧聪安防网
时间:2013-08-27
无线视频监控系统相较于有线监控系统弥补了布线难等一系列问题,且具有更加灵活的特性,在其应用中,很大程度上节省了实施的费用。无线视频监控系统主要通过3G、4G,以及WIFI等无线通讯技术来进行联网,结合传统的视频监控,形成了一种新的应用模式。
由国内移动网络建设看无线监控的发展
无线监控发展趋势不可挡
根据研究机构对视频监控应用市场的一份调查报告显示,在平安城市、森林防火、公园景区、公路交通等行业用户的中大规模监控应用中,无线网络已经在视频监控应用中占据超过37%的份额,并呈现超过有线网络发展3倍以上的增长速度快速推进,在调查中有超过半数以上的项目正在考虑利用无线网络实现监控需求,安防企业已经吹响进军民用市场的号角,巨大的民用市场对网络监控的潜在需求可想而知,可以说无线网络在监控市场中已经摆脱了配角的身份。
国内移动网络建设
在8月13日北京举行的2013互联网大会上, 迅雷CEO邹胜龙在发表演讲时表示,智能电视和移动网络的普及目前还是受到制约,当前3G网络的资费是4兆固网资费的500倍,如果通过创新能够将3G网络的资费降至4兆固网的水平,那么大互联网的发展会有更大想象空间。不只是互联网行业,移动网络是否普及还影响无线视频监控的发展。
无线监控依赖于无线网络技术的发展,但目前国内甚至是全球的网络建设依然不容乐观。近日北京青年报发布一篇《中美四地网速实测:香港固网快内地手机网速慢》的文章,其中分别对北京、香港、美国纽约,以及旧金山等不同地区的网速进行测试。测试中,六名测试者,分别使用当地固网与手机移动网络感受网络下载速度,测试得到的数据是:中国大陆网速平均速率为1.15M,香港为10.5M,亚太或全球平均速率为4.64M;中国大陆排全球第80名。另一项调查则指出“中国大陆用户月均上网费是美国4倍、韩国20多倍、香港上百倍,其中对中国网络建设调侃道“网速却不及人家一半”。据了解影响用户访问速度包括以下因素:运营商接入网、城域网、骨干网、互联互通、国际出口等诸多环节,也包括用户的电脑和所访问内容所在服务器的情况。那么国内的网络建设情况到底如何?在高清化大势所趋的市场背景下多大的宽带才能实现无线监控高清视频传输?
无线监控发展的瓶颈
3G网络虽然在一些城市热点地区已经全覆盖了,但3G基站的数量还不够,导致一定区域范围内网络不稳定;在二三线城市、经济欠发达地区及广大农村还没有实现3G网络的全覆盖,这将在一定程度上成为无线移动监控市场发展的制约因素。网络建设高费用、传输速率低已经成为公认的问题,慧聪安防网行业顾问向良壁先生曾发表过一篇文章,题为《高清视频监控何时能在中国大地普及》,其中就提到国内3G网络现状与无线视频的传输:虽然3G的带宽比2G、2.5G有较大提升,但由于3G的带宽要承担上行、下行两个方向的传输任务,而且1个基站可能有多个用户同时工作,终端移动的速度也会影响传输速度(在室内、室外和行车的环境中3G能够分别支持大约2M/秒、384K/秒以及144K/秒的传输速度),造成无线传输中带宽的不确定性.一般网络视频监控要求达到相应的分辨率,不同的分辨率需要提供不同的带宽,目前视频压缩技术要实现稳定传输要达到以下指标:
视频压缩技术的指标
可以看出,目前的3G网络即使传输CIF图像,一个基站也不能超过3个监控点。3G运营商的客户优先权按照语音客户、优先客户、普通数据客户的顺序进行传输服务,也造成普通移动监控用户的传输不稳定。因此传输4CIF格式的监控视频至少需要2M以上的带宽(宽带(2048kbps=2Mbps),若传输高清监控视频传输带宽至少需满足4M以上。目前3G网络速度只能使其作为监控的辅助传输手段。
中国移动通信费用(图片来自网络)
除了网速目前受到阻碍,手机监控系统运行费用也让用户望而却步,手机监控费用要包括视频源的宽带上网费、手机收看流量费、监控系统运行费等,若以标清传输来算一定码率下一个小时一个通道录像文件大小的计算公式如下:
文件大小=码流(kbit/s)÷8×3600÷1024(单位:MB);4CIF(704*576):768K~2Mbp,即网络监控通过3G传输,一小时要消耗1-2M的流量,单以中国移动超出流量费用0.01元/kb计算,要花费10.24-20.48元不等,那么长期积累下的费用可想而知,较高的3G网络费用是阻碍无线监控发展的重要因素。正如2013互联网大会上迅雷CEO邹胜龙在发表演讲时表提到的当前“3G网络的资费是4兆固网资费的500倍”。由于目前3G带宽有限、资费较高,WiFi传输距离有限、可移动性较差,网络高清传输“心有余而力不足”,在3G网络的环境下高清无线监控根本无法推广。即使是中国移动的4G网络测试数据显示,现场下行平均速率达到40Mbps,上行平均速率达到18Mbps,由于与3G系统上述同样的原因,推广高清仍然十分困难。
在中美四地网速实测中,用美国运营商T-Mobile(T-Mobile 4G套餐)的 4G下载QQ阅读,6.32MB的文件用时2分钟,用AT&T 4G用时30秒,平均网速分别为421Kb/s和1.69Mb/s。测试结果说明用4G手机观看高清视频仍有困难。
总结
现如今的国内无线网络建设只要能极好地处置无线监控在带宽、稳定性、流量费用等方面的难题时,将对高清无线监控产生革命性的影响,网络技术的成熟将使无线监控如虎添翼!