调研机构指出,2013年7月份
4K2K
液晶电视面板
出货较上月成长近1倍。各家面板厂中,群创(3481-TW)积极向各电视品牌推广4K2K电视的面板厂。而在7月4K2K电视面板出货中,群创以73%的市占率独占鳌头,友达(2409-TW)和华星光电则分别以12%和8%的市场份额占据第2和第3名。
根据的NPD DisplaySeaerch 月度出货报告显示,6月4K2K液晶电视面板出货134k的基础上,7月份出货成长超过94%,达到260.3k。今年从3月起的连续4个月,为了备战大陆五一小黄金周促销, 4K2K液晶电视面板出货均维持在100k左右水准。
而随着品牌在终端市场4K2K电视促销的力度加强,且各家面板厂4K2K液晶电视面板出货陆续开始放量,7月出货出现跃升式成长,也使得从今年1月起至今4K2K液晶电视面板出货达到810k,并可望在下个月突破总量100万片出货。
50“是所有4K2K液晶电视面板中占据份额的尺寸,7月出货中有40%均为50“尺寸,主要原因即该尺寸是群创主推的4K2K液晶电视面板。55寸则由于有多家面板厂开发该产品,包括友达,华星光电,三星和LGD等,以16%占据第2的市场份额。42“,39”,65“和58”则依次占据一定市场份额。
依据NPD DisplaySearch追踪,目前几乎所有生产液晶电视面板的厂商均已经出货,未出货的面板厂商也即将在未来2个季度内开始加入争抢4K2K液晶电视面板市场,而电视品牌厂商对于4K2K液晶电视面板的热度则可望在十一黄金周再度爆发。