• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三菱树脂开发OLED用功能型薄膜

来源:FPD制造
时间:2013-08-27

分享至:

三菱树脂 日前发布了水蒸气透过率为10-4g/(m 2 ·d)、就有较高阻隔性的透明气体阻隔膜“X-BARRIER”。该薄膜对氧气和二氧化碳等各种气体都具有阻隔性。可以根据用户要求,定制具有耐热性、耐高温高湿性、耐候性及耐弯曲性功能的材料。目前已开始评测样品,于7月1日正式上市。除柔性 OLED 显示器和有机太阳能电池外,该产品还有望应用于尖端医疗及药品的包装材料等领域。

三菱树脂的新产品“X-BARRIER”和原产品“TECHBARRIER”,现有薄膜的水蒸气透过率和氧气透过率。

该薄膜是利用真空蒸镀在基材(PET,尼龙等)薄膜表面上涂布厚10nm左右的硅氧化物膜(SiOX,X2)薄层后制成的。通过优化硅氧化物膜的成膜条件,制成了细密膜。与该公司原有的“TECHBARRIER”相比,新薄膜的水蒸气阻隔率提高了2~3个数量级(图)。这一数值“属于全球水平”(该公司)。

将该产品应用于OLED面板、电子纸等新一代显示器以及有机太阳能电池,可以大幅提高元件的可靠性。而且还可实现柔性面板。另外,还能够卷对卷生产,大幅削减成本。

该公司计划3年后,包括尖端医疗及药品包装材料等用途在内,争取销售额达到50亿日元。此外,今后还将继续进行开发,力争3年后将水蒸气阻隔性再提高1~2个数量级。





标签 三菱树脂 OLED Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购

更多新闻