不仅TFT-LCD液晶面板近年来持续朝
高解析度
化发展,三星电子Galaxy S-IV采用的AM
OLED
面板达到Full HD解析度、440 ppi(Pixel Per Inch),也为AMOLED技术立下新里程碑。市场研究机构NPD DisplaySearch认为,这显示「高解析度」已同时成为当前AMOLED和TFT-LCD面板产品之重要规格。
然而,如何才能提高TFT-LCD面板和AMOLED面板之解析度?就生产制程来看,各有不同方式。以AMOLED面板来看,NPD DisplaySearch表示,虽然AMOLED面板结构较液晶面板简单,但其制造技术与程序却更复杂。目前只有Samsung Display制造技术成熟,并且已建立起一定程度技术障碍门槛。
据悉,Samsung Display主要成功关键在于其利用不断开发出OLED自发光画素排列方式、例如由Strip RGB排列方式一直到Pentile排列方式,均不断创新,再配合其FMM (Fine Metal Mask)蒸镀技术,达到AMOLED高解析度。OLED解析度透过不同画素排列方式而提高之后,接下来达到量产化的后一关,就只剩下生产流程化、以使良率提高。
根据观察,三星电子每一个世代Galaxy 智能手持装置所采用的AMOLED面板,不论是从Galaxy S 到Galaxy S-II、再到Galaxy S-III,或由Galaxy Note到Galaxy Note-II,三星都系不断的在OLED画素排列上开发出独到新技术。近来更以Galaxy S-IV的Full HD解析度、也就是440 ppi(Pixel Per Inch)超高解析度,为AMOLED显示器高解析度发展立下新里程碑。
至于TFT-LCD面板高解析度化,NPD DisplaySearch认为,要达到高解析度过程包含3大基本要素,分别是高开口率TFT画素设计(High aperture ratio TFT pixel design)、高精度生产设备(High accurate process equipment)、生产技术化(Optimized the process technologies)等等。
其中,开口率方面,据分析,显示器在达到高解析度过程中,面板设计必须注意到开口率提升,例如从50%提高到70%。提升开口率时、许多设计元素亦必须变更,并且包含亮度(Brightness)、对比(Contrast Ratio)、讯号干扰(Crosstalk)、面板驱动状态不稳(Flicker)等状况也都会因为开口率变化而影响到画质。因此,厂商在提高开口率同时,也得同时在面板设计上考虑薄膜电晶体的大小(必须再缩小)、玻璃基板上电极布线必须更缩小,以及驱动芯片必须更缩小等等因素。
NPD DisplaySearch强调,平面显示器FPD市场发展趋势、正从产能扩张转向技术提升。尽管目前TFT LCD仍是平面显示市场技术主流,AMOLED生产技术尚不成熟,不过,对LCD而言,AMOLED具备更高性能,尤其应用于曲面电视等新一代设计上、AMOLED已开始展现其特点。因此,预期LCD和OLED两项显示技术未来仍将逐渐展开直接竞争。