来源:互联网
时间:2013-08-27
索尼开发出了厚度仅为80μm的4.1英寸超薄OLED面板。现已证实该面板的柔软性较高、至少可弯曲到曲率半径为4mm的状态。薄膜底板的厚度减至20μm,而且除了像素内的TFT外,栅极驱动电路也是基于有机半导体材料制作而成的。索尼将在显示器技术国际学会“SID 2010 International”上发布该项成果。
OLED面板的像素数为432×240(×RGB),每个像素的尺寸为210μm见方,精细度为121ppi(Pixels Per Inch)。采用顶部发光型OLED元件,因此可显示约1677.7万色。面板的亮度超过100cd/m2。
此次产品的关键之处是除了像素内的TFT外,栅极驱动电路等周边电路也是通过有机TFT制作的。“如果只是弯曲面板的一部分的话,以前开发的产品也可以做 到,不过要想弯曲整张面板的话,布线是一个障碍,驱动IC也显得比较硬”。此次改进了布线配置,而且还利用有机TFT制作周边电路,从而可以一层层地轻松 缠绕整张面板。