• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ST与Tapko合作推出面向智能楼宇自动化的高能效微控制器

来源:我爱方案网
时间:2013-08-27

分享至:

【导读】日前,ST与KNX 家庭和楼宇控制解决方案供应商Tapko共同发布可用于意法半导体所有的STM8和STM32微控制器的KNX通信协议栈,这将会加快有助于提高节能效果和用户舒适度的自动照明、供暖和其它环境控制的智能楼宇系统的开发速度。

中国,2013年8月26日 —— 横跨横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和的 KNX 家庭和楼宇控制解决方案供应商Tapko科技公司发布了可用于意法半导体所有的STM8和STM32微控制器的KNX通信协议栈,这将会加快有助于提高节能效果和用户舒适度的自动照明、供暖和其它环境控制的智能楼宇系统的开发速度。

此举瞄准巨大的智能楼宇市场——据估计,仅欧洲市场就超过6亿欧元 。工程师们能够利用意法半导体STM8和STM32微控制器的先进功能开发创新的家用或商用楼宇自动化产品。意法半导体现有500余款微控制器,包括超低功耗的STM8L 和 STM32L微控制器,让设计人员尽情优化终端产品的价格、功耗和功能。

目前有超过70%的欧洲智能家居设备采用KNX协议。作为一个开放式标准,KNX提倡互操作性,节省成本,为产品开发人员和设备所有者提高应用灵活性。目前该标准由KNX协会管理,在欧洲被批准为CENELEC EN 50090或CEN EN 13321-1,在中国是GB/Z 20965,在美国是ANSI/ASHRAE 135,全球是ISO/IEC 14543-3。

Tapko科技有限公司首席执行官Petar Tomić表示:“随着意法半导体庞大的8位和32位微控制器系列产品即将融入KNX社区,我们期待智能楼宇系统在欧洲和全世界得到更大规模的部署,帮助各地的家庭、办公室和工厂降低能耗和对环境的影响。”

意法半导体微控制器产品事业部经理Michel Buffa表示:“STM8和STM32系列产品提供先进的功能,、极低的功耗以及设备、家庭和软件之间宽泛的兼容性,可限度地压缩产品开发成本和上市时间。随着KNX协议栈的植入,客户可利用这个深受市场欢迎的协议创造具有竞争力的高性能的智能楼宇解决方案。”

意法半导体的8位STM8微控制器和32位STM32 ARM® Cortex™-M 微控制器 提供强大的功能,例如,LCD控制器、电机控制定时器、上电复位、实时时钟、存储器保护单元、双看门狗、数据防篡改保护、 嵌入式EEPROM、快速低功耗模数转换器、灵活的DMA矩阵和针对电池供电应用优化的功耗模式。STM8L和STM32L拥有同类产品中出色的超低功耗产品,这归功于意法半导体的130nm和110nm低泄漏电流制造工艺、确保从1.65V低电压电源释放高性能的独特设计方法、多个可快速唤醒的功耗管理模式。
此外,高性能 STM32F2系列拥有高达1MB闪存、以太网MAC和硬件加密,支持KNX在IP协议上的隧道技术,准许微控制器通过互联网与智能楼宇系统安全通信。

关于Tapko科技公司

Tapko科技有限公司成立于1999年10月,共同创办人Klaus Adler和Petar Tomic曾EIB的原开发部工作了20年。

Tapko公司总部位于德国南部的里根斯堡,主要经营范围是楼宇自动化。Tapko是KNX正式会员,并获得ISO 9001/2008证书。

自2001年起,Tapko通过与合作伙伴APRICUM d.o.o.公司合作,不断地扩大创新的KNX产品的生产基地。APRICUM d.o.o.位于克罗地亚的Split,企业负责人是Olivera Tomic。

2011年5月,Christian Gossé和Tapko建立了TAPKO GOSSÉ & TECH。这个快速发展的企业位于法国斯特拉斯堡附近的Mutzig,企业负责人为Christian Gossé。他为KNX规范的开发做出了重要贡献,并是KNX-RF技术的元老之一。TAPKO GOSSÉ & TECH专门研制KNX-RF产品,拥有悠久的工业产品研发经验。

标签 模数转换 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻