来源:21ic
时间:2013-08-26
21ic讯 安捷伦科技公司日前宣布对密歇根大学的太阳能车队提供支持。安捷伦将为车队的太阳能工程项目提供 200-MHz 电容触摸屏示波器、手持式示波器和三路输出电源,全面覆盖从设计到生产的过程。
来自 26 个国家的 47 支车队将会在 10 月 6 日会聚澳大利亚,共同参加 2013 年世界太阳能汽车挑战赛。这是全球规模的太阳能电动汽车赛事。参赛车辆的动力全部来自太阳能或者动能,在达尔文市和阿德雷德市之间的赛道长达 3000 千米。 “新型安捷伦示波器拥有极其出色的精度和可靠性,提供多种测量选件。彩色触摸屏可以很轻松地区分不同的信号。我们使用安捷伦示波器来分析电机中的多个信号,并对若干个驱动接口板进行调试。”电气工程师兼太阳能车队驾驶员Sarah Spitzer 如是说,“便携式示波器支持我们在路旁直接进行调试。三路输出电源可以同时对测试总线供电并测试其它的独立项目。”
Agilent InfiniiVision 4000 X 系列示波器是高级教学实验室的理想选择。Agilent InfiniiVision MSOX4024A 是一款配有 4 个模拟通道和 16 个数字通道的 350-MHz 示波器,将会加快项目的设计、原型制造和测试进程。学生们将会了解到,安捷伦业界的 100 万个波形/秒的更新速率、分段存储器和 MegaZoom IV 智能存储器技术如何更快速地深入分析信号特征。他们还会体验到业界的电容触摸屏(12.1 英寸)所带来的强大功能和创新的 InfiniiScan Zone 触摸触发功能。此外,学生们还能够充分利用五合一仪器的独特优势:示波器、逻辑分析仪、串行协议分析仪、WaveGen 20-MHz 双通道函数/任意波形发生器、3 位 DVM。
以现场应用为设计初衷,200-MHz Agilent U1620A 隔离通道手持式示波器将为车队提供双波形缩放功能、具有宽视角的高清 VGA TFT LCD 显示屏、完全集成的数字万用表以及数据记录特性。示波器的高级用户界面和功能将会帮助车队对车辆及子系统进行高效的故障诊断。
Agilent U8031A 375W 三路输出电源拥有独一无二的性能,允许车队同时查看电流和电压,加速了设计流程。
安捷伦电子测试测量集团示波器和协议事业部的业务拓展经理 King Parsons 说:“安捷伦很高兴能够为密歇根大学的太阳能车队提供支持,帮助他们处理可能遇到的难题。
安捷伦示波器有多种外形尺寸可供选择,频率范围覆盖 20 MHz 至 90 GHz,可提供业内的技术指标和功能强大的应用软件。