来源:中国电子网
时间:2013-08-26
一直以来超频这个词都被CPU、内存以及显卡这三大件所垄断,孰不知其实固态硬盘也是可以超频的,据说Intel将会在下个月的IDF会议上向我们介绍SSD到底是如何超频的。
从日程上来看,9月10日开始的旧金山IDF会议上将会有一个单独的AIOS001技术讲解会,Intel在这次会议上将会向大家分享Ivy Bridge-E处理器以及X79平台针对超频所作出的改进,除了常规的CPU超频之外,Intel还会公布一些与SSD超频相关的东西。
看到这里大家不要吃惊,其实SSD超频并不是什么“黑科技”,因为事实上SSD的主控可以看做是一颗处理器,它是拥有运行频率的,自然也可以对其运行频率进行提升,此外NAND的闪存数据传输速度在一定程度上也能够做到提速,SSD超频所面临的问题其实是超频之后数据的稳定性。
对此其实笔者想说的是SSD的超频真的没什么必要,目前影响SSD性能的主要问题在于SATA接口,SATA 6Gbps接口的速度也不过是600MB/s左右,只有突破了这一瓶颈,SSD的超频才能有用武之地。
解决这一问题的方案就是目前正在开发中的SATA Express接口,其速度可以达到800甚至1600MB/s,只有到了SATA Express接口成为标准以后,SSD超频才能摆脱鸡肋的情况。