• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

摩托重拾创新能否撼动iPhone?全面拆解Moto X揭秘

来源:我爱方案网
时间:2013-08-26

分享至:

【导读】摩托罗拉自被谷歌收购后,在手机领域一直处于沉默状态,新品寥寥无几。在酝酿了大半年之后,摩托罗拉新一代安卓手机Moto X终于亮相.但仅从外在看,这款秘密武器并非特别惊艳。它的内在有何与众不同的地方呢?跟随我们来一窥它的内部构造吧。


今年,各厂商之间的硬件大战明显趋于疲软,大品牌之间都希望依靠功能、服务上的区划和优化来提升手机产品的含金量。上半年Android阵营中的两大重磅新品三星GALAXY S4以及HTC One除了采用顶级配置以外,均不约而同的在设计、功能、系统、个性操作等设计用户体验的内容上大做文章。

在摩托罗拉Moto X,我们看到了相同的思路,那么作为被谷歌收购之后款真正意义上的创新产品,Moto X这款手机到底具有哪些特性?到底有什么与众不同?摩托罗拉的用心良苦,又是否能够真的打动你?下面就让我们来详细地了解一下吧。

按照以往惯例,拆解之前先来回顾一下Moto X的硬件规格:

下面我们开始拆解


拿下金属框架

Synaptics的触屏控制器

所谓的Magic Glass屏幕

Moto X拆解小结:

-易拆解等级7颗星(10颗星是容易拆解),与新Nexus 7一样相当容易维修,不过后盖上的胶略微影响拆解效率;

-触点和跳线连接的小部件容易更换;

-Moto X统一使用比较罕见的T3规格螺丝;

-电池比想象中要麻烦一点,不过只要拆开后盖就容易多了;

-数字转换器与屏幕融合到一块,增加了换屏成本。


Moto X机身整体十分圆润

Moto X与Galaxy S4外观对比


FCC认证标识


弧形机身


用卡针去除SIM卡槽

用撬棒撬开Moto X后壳

试图分离后壳与机身。后壳很有韧性,里面居然加入了胶,所以很难打开


用加热过的iOpener棒来融化胶体

打开后壳可以看到Moto X的NFC线圈以及醒目的X8移动系统标志

后壳与机身相连十分紧密,去除两者连线

取下后壳


后壳上蓝色物体应该是起到固定和缓冲作用

去掉后壳后的Moto X

移除机身侧边的固定螺丝

开始把NFC的跳线从Moto X机身上撕下



去掉边角固定电池的螺丝

取出电池

国际版Moto X采用一块2200mAh电池,由LG化学公司提供(中国制造)的“子母电池”。由于采用了moto定制的X8处理器系统,因此官方称其续航时间可达24小时。

很轻松去掉上层框架


上层框架支撑的包括扬声器、耳机插孔、天线以及各种连线

标签 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

更多新闻