来源:21ic
时间:2013-08-26
罗德与施瓦茨公司的高端信号与频谱分析仪R&S FSW广泛的应用于国防与军工研发公司、通信厂商以及汽车制造行业。为了更好的服务于这些用户,基于R&S FSW的新测试选件R&S FSW-K54 正式发布。
R&S FSW新的测试选件支持研发人员在尽量早的设计阶段优化其设计产品的EMI特性,这将会大大节省其产品终 EMC 认证测试 的宝贵时间。该选件不仅满足商用的EMI带宽要求,同时也满足军用EMI带宽要求。
为了全面分析干扰信号,该选件包含满足CISPR和军工要求 的EMI检波器,包括:峰值检波器、准峰值检波器、CISPR-Average检波器和RMS-average检波器。同时,为了完成一些典型的测试任务,该选件包含了满足国际标准的预定义的限值线和修正因子的数据库;并且,为了满足客户的多种需求以及不同的测试附件,限值线和修正因子允许用户进行修改。
该EMI测试选件允许用户优化其设计的屏蔽特性(例如:设备或部件),使验证什么样的设计和电路会影响EMI特性的测试变得尤为简单。在该项测试中为了能够非常容易的捕捉到所有干扰信号,R&S FSW的扫描点数可以支持200001测试点,多可以支持6条测试曲线,并且每条测试曲线可以设置为不同的检波器。同时,多可以标注16个测试值来分析干扰信号的测试结果。
R&S FSW的频谱可以显示为线性频率格式或者对数频率格式,对数显示模式使诊断测试结果和按照标准预先定义的限制线非常容易的显示在仪器的屏幕上。同时,该测试仪器支持调幅和调频信号的解调功能。解调后的信号可以通过音频信道输出给扬声器或耳机,以此清晰的分辨干扰信号。
除了R&S FSW-K54选件以外,R&S公司也提供了基于Windows操作的EMI测试软件R&S ES?SCAN,该软件支持远程控制以及自动化的EMI测试。该软件可以记录、分析测试数据并生成测试报告。
这款基于R&S FSW的新的测试选件R&S FSW-K54现在已经正式发布。并且,R&S公司的高端信号与频谱分析仪R&S FSW具备很多其他射频信号和数字调制信号分析的功能,例如:LTE、WCDMA和WLAN信号等。