• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

竞逐FinFET商机EDA厂抢推16/14nm新工具

来源:新电子
时间:2013-08-26

分享至:

EDA 业者正大举在 FinFET 市场攻城掠地。随着台积电、联电和英特尔(Intel)等半导体制造大厂积极投入16/14奈米FinFET制程研发,EDA工具开发商也亦步亦趋,并争相发布相应解决方案,以协助IC设计商克服电晶体结构改变所带来的新挑战,卡位先进制程市场。

16/14奈米(nm)先进制程 电子设计自动化 (EDA)市场战火正式点燃。相较起28/20奈米制程,16/14奈米以下制程采用的 鳍式场效电晶体 (FinFET)结构不仅提升晶片设计困难度(图1),更可能拖累产品出货时程,为协助客户能突破FinFET制程设计瓶颈,EDA厂商不约而同发布针对FinFET制程的解决方案,欲于新一波的晶片设计商机中迅速扩大市占。

图1 与平面电晶体结构不同的FinFET制程,将带给IC设计商另一波挑战。

例如益华(Cadence)即针对28奈米以下制程及FinFET制程发布版Virtuoso布局(Layout)设计套件,该套件具备电子意识设计(Electrically Aware Design, EAD)功能,可以协助行动装置积体电路(IC)设计商缩短产品设计周期并提高客制IC效能。

新思科技(Synopsys)则是携手联电宣布两家公司的合作已获得初步成果;联电采用新思科技DesignWare逻辑库IP组合和Galaxy实作平台StarRC寄生参数提取工具,成功完成联电个14奈米FinFET制程验证工具设计定案。

益华客制IC与仿真(Simulation)产品管理资深团队总监Wilbur Luo(图2)表示,半导体制程由28奈米演进至16/14奈米FinFET制程的过程中,IC设计商会面临愈来愈严重的电致迁移(Electromigration, EM)问题以及布局依赖效应,加上先进制程设计规则多且复杂,将导致IC设计工程师在设计和验证数十亿电晶体的同时,也面临庞大的上市时程压力。

为协助客户顺利克服FinFET制程挑战,益华发表新Virtuoso设计套件,该套件可针对电致迁移问题,在工程师绘制布局时提出分析及警告,让工程师即时更正其设计;此外,Virtuoso设计套件亦具备在类比设计环境的仿真过程中撷取电流、电压资讯,并传送至布局环境的能力。

另一方面,Virtuoso设计套件可实现部分布局(Partial Layout)功能,亦即工程师可直接在布局设计过程中即时电子化分析、模拟、验证内部连结,以确保其布局架构正确(图2)。该设计功能让工程师减少其设计往返(Iteration)时间,以及避免其晶片过度设计(Over Design),进而导致耗电高、影响晶片效能,及占位空间增加等问题。

图2    在EDA设计工具的帮助下,工程师可在设计周期中提早发现问题并及时解决。

Luo指出,博通(Broadcom)已于28奈米制程实际使用Virtuoso布局套件,而其通讯晶片在提高效能表现与缩小尺寸之余,更受惠于Virtuoso部分布局功能,而较上一代晶片缩短30%的设计时程。他认为,未来IC设计商在FinFET制程世代将面临更严峻的挑战,而Virtuoso设计套件的角色也将更加吃重。

另一方面,台积电也宣布将扩大与益华在Virtuoso设计平台上的合作关系,以设计和验证其先进制程矽智财(IP),同时,台积电亦将以SKILL为基础的制程设计套件(PDKs)扩大应用于16奈米制程,以实现Virtuoso设计平台的色彩意识布局(Color-aware Layout)、先进绕线(Advanced Routing)和自动对准(Auto-alignment)等功能。

事实上,不仅台积电在FinFET制程布局上煞费苦心,台湾另一家晶圆代工厂联电,亦已于6月底完成首款14奈米FinFET制程验证工具的设计定案,而新思科技正是协助其设计的重要功臣。

新思提供关键IP 联电14nm制程达阵

联电市场行销副总郭天全表示,此次设计定案的成功,是联电技术研发的重要里程碑,联电的目标是提供客户高竞争力的FinFET技术解决方案,协助客户产品走在技术前端。联电选择新思科技做为此次重要合作夥伴,原因在于新思科技在FinFET领域的专业,以及在先进制程开发DesignWare矽智财的丰富经验。此次合作成果将可大大嘉惠IC设计公司,为客户带来功耗、效能、成本等各面向的产品竞争力。

新思科技矽智财与系统行销副总John Koeter表示,新思科技致力于开发开发通过验证的FinFET矽智财与IC设计工具,可协助联电认证关键制程和矽智财测试结构,藉此降低IC设计公司整合产品的风险,并且加速其产品的量产时程。

据了解,联电将在2015年量产首批产品,紧追英特尔(Intel)及台积电的脚步。事实上,由于FinFET制程具备高效能、低功耗,以及比平面互补式金属氧化物半导体(CMOS)制程较低的数据保留电压等优势,因而成为IC设计公司高度重视的先进制程节点。

新思科技制程验证工具将提供初期数据,让联电得以调整其14奈米FinFET制程,藉以得到化功耗、性能和裸晶(Die)面积。同时,新思科技验证工具也提供制程检视数据,让联电FinFET模拟模型与矽制程结果具更高关联性。

新思科技DesignWare FinFET逻辑库矽智财(IP)组合包括高速、高密度、低功耗的标准元件(Standard Cell),内含多重临界电压(Voltage Threshold)工具并支援多重通道长度,以降低漏电流(图3)。

图4    完善的IP组合是确保IC设计品质的重要工具。

另一方面,新思科技StarRC (Resistance/Capacitance)寄生参数提取工具提供14奈米先进撷取技术,该技术奠基于FinFET元件特有的三维(3D)模型。StarRC工具具备可精准描述FinFET电晶体撷取资料的独特能力,因此,其嵌入式解决工具可产生精度的电阻/电容寄生模型,让IP开发商能够优化产品高效能及低功耗特色。

至于明导国际(Mentor Graphics)也已于5月获得台积电认证16奈米FinFET验证工具,并与三星(Samsung)共同策画14奈米制程处理设计套件。

显而易见,各大EDA厂及晶圆厂的目光已全面集中于16/14奈米FinFET制程的庞大商机,并且在先进制程的设计过程中,双方不仅须加强自身产品竞争力,更须仰赖跟彼此的资源交换、互通有无,才能抢先于竞争对手之前交付客户理想的解决方案。




标签 FinFET EDA 电子设计自动化 鳍式场效电晶体 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索

更多新闻