• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

艾法斯推出3920B数字无线电台综合测试仪

来源:我爱方案网
时间:2013-08-26

分享至:

【导读】艾法斯全新的3920B数字无线电台综合测试仪,除了具有艾法斯3900系列可提供的先进功能之外,还特别带有一个新的低相位噪声射频信号发生器。3920B可以直接替换艾法斯3900系列的所有版本,它适用于模拟AM和FM、数字P25、P25 Phase II、DMR、NXDN、dPMR、TETRA和TEDS等技术。

艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限责任公司(Aeroflex Incorporated)今日宣布推出全新的3920B数字无线电台综合测试仪,它适用于模拟AM和FM、数字P25、P25 Phase II、DMR、NXDN、dPMR、TETRA和TEDS等技术。3920B除了具有艾法斯3900系列无线电台综合测试仪上可提供的先进功能之外,还特别带有一个新的低相位噪声射频信号发生器。3920B可以直接替换艾法斯3900系列的所有版本,其中包括之前的3901、3902和3920等型号。

3920B特有的这个新的低相位噪声射频信号发生器提供了改善的频谱纯度,其SSB相位噪音额定在10kHz偏移时的-110 dBc/Hz。这种等级的性能是在来自载波的偏移量显著低于该类型规范20kHz的典型业界标准的情况下实现的。3920B的这种能够实现接近于载波的、如此低的相位噪音规格的能力,使3920B成为当下数字窄带和模拟接收机测试的理想测试解决方案;对这两者而言,窄带相位噪音是至关重要的。

“今天的窄带数字无线电台采用了异常灵敏的、同时也具有高性能的接收机。这些新型数字无线电台常常提供优于-119 dBm的接收机灵敏度等级。为了准确地测试这些接收机,了解用以测试灵敏度和选择度的发生器所具有的事故性相位噪音对接收机产生的不利影响是非常重要的。诸如P25 Phase II这样的数字技术采用了相位调制技术(H-CPM),因而任何来自于发生器的附加相位噪音都可能导致错误的测量结果,特别是在采用误码率(BER)计算来确定接收机的数据灵敏度时尤为如此。”艾法斯无线电台测试系统产品营销总监Rob Barden说,“3920B给测试工程师和技术人员树立了信心,即即使在具有过多相位噪音的时候,测试系统并没有在他们的测量结果中诱发错误。”

3920B带有前一代3920所有的优异特性和功能。这其中包括艾法斯不断扩展的Auto-Test II功能库,它们可用于众多关键任务无线电台的自动测试与校准。3920B为Motorola APX™、Motorola XTS®和XTL系列,以及Harris、EF Johnson、Relm/BK和Kenwood电台提供了Auto-Test II功能,同时还支持那些将在不久的将来面世的各种新无线电台。

价格与供

现已可订购3920B数字无线电台综合测试仪,到货时间为6到8周。

标签 元器件搜索 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻