来源:比特网
时间:2013-08-26
IT技术几乎已经渗透到我们生活的方方面面。IT技术的发展对于我们的生活来说有很多好处,还有很多负面影响。目前包括美国在内的大多数国家,过分的依赖高科技,随着依赖的增强,我们遭遇系统故障和网络攻击的可能性逐渐增加。
网络安全专家表示,在2013年,国家资助的网络战争是IT界的主流。就如同医疗卫生行业,如果过分依赖软件检测,可能因为某些产品漏洞而导致医疗行业产生过失犯罪的情况。
美国是全球的医疗保健市场。研究报告表明,有一半以上的医疗设备在美国销售的依赖于软件。有一医疗案例,黑客通过入侵医疗系统,远程遥控胰岛素注射泵杀死糖尿病患者。这项案例受到了政府以及医学界的普遍关注。
去年,美国一官方组织要求医疗保健行业对其网络威胁进行安全管理,并要求医疗机构制定安全计划,保证病人和病人的医疗信息,避免遭受损失和危害。
当然,美国并不是仅仅关注医疗安全。今年6月,美国要求药物监管局,医疗机构,医疗器械生产企业,密切关注网络安全漏洞对于医疗卫生行业的影响。
什么可以对医疗器械进行黑客防御呢?
在一个世界中,通信网络和医疗设备可以决定生命或死亡,这些系统中,很容易威胁到患者的生命安全,所以越来越多的政府和关注医疗器械的IT网络漏洞。所有这一切的结合描绘出一幅清晰的风险画面,而风险必须加以解决。
当您检查医疗设备中使用的软件时,非技术观察员可以看到大量的带有补丁的风险。网络安全专家早就警告说,需要及时对软件中的漏洞并及时进行修补。改变和修改医疗设备和系统需要有严格的检测要求。
美国食品和药物管理局已研制出一种增强的基于风险的验证方法。根据其定义,验证要求建立一整套的安全策略,并且医疗器械的使用需要符合预定的产品规格。
更重要的是,如果一个软件修补程序应用于医疗设备或系统的底层操作系统,它必须被重新测试直到能够正常运作或者完成符合安全规格。
应用修补程序和更新,重新验证设备和系统软件的额外费用,将通过医疗设备和系统的所有者和经营者来支付。在大多数情况下,这将需要一个制造商或服务提供商之间、以及设备的所有者和经营者达成协议。
还有另外一个问题,就是当组织测试补丁程序在各自的环境中,他们往往发现该补丁会导致与定制开发的软件等应用软件相互冲突。一旦确定这个问题,必须先进行诊断,修复,测试,然后迁移到生产环境中。整个流程可能花费几周、几个月、甚至几年。
花费如此多时间进行防御,我们还有时间吗?
整个流程多则几年的时间,那么我们还有时间进行防御吗?有人可能会利用公开的漏洞,常用于医疗设备和系统软件。所以,必须采用额外的措施,确保整个医疗系统的完整性。在进行医疗系统升级和补丁之前,制定一个完善的安全解决方案。
当然,软件bug和安全漏洞是不可避免的。缺少的程序的修补和更新也是必然存在的,对于医疗行业来说,面对日益复杂网络攻击环境,必须进行专业和系统保护。
对于如何制定安全策略,对于CIO来说,他们需要妥善的保护和维护他们的系统,一旦发生网络攻击,可能面临刑事问责。所以对于CIO来说,网络安全是无法躲避的话题,必须予以重视。