来源:凤凰科技
时间:2013-08-26
想升级自己的iOS设备,又不忍心将旧版放进寄卖店?通过PeoplePower出品的Presence应用,把他们变成室内摄像监控防盗设备吧。这款应用,可以将苹果产品与Wi-Fi联网,进行室内监控,废弃设备摇身一变成防盗工具。
传统室内监控防盗系统需要大笔开支——摄像头、安装费并且每月都要维护。PeoplePowerCEO吉恩·王(GeneWang)母亲的房子在一年内两次被盗贼光顾,于是他决定寻找更加高效省钱的防盗方法。而后,这款免费的iOS应用Presence诞生了——他可以把旧苹果设备,变成家庭防盗摄像机。
“在近的12个月内,有5000万iPhone将要更新换代,因为隐私问题,很多人不愿意卖掉自己的手机。”吉恩说,“所以我们致力于为这些设备寻找新用途。”
你可以把这款应用下载到两个设备上:一个作为摄像头,另一个用作监视器。把摄像头放到你想要监视的位置,比如前门或者卧室,然后使用另一台iOS设备进行实时监控就可以了。该系统支持iPad2、iPodtouch5、iPhone3GS或者比它们更高版本的设备。运行时需要持续稳定的Wi-Fi环境。吉恩还提到,目前,这款应用已经在防止家庭盗窃和商场盗窃上大显身手。
但是,如果小偷瞄准了墙上作为监控的苹果设备该怎么办呢?面对这个问题,吉恩警告那些图谋不轨之人,“你这么做并不明智,因为我们会获得你的照片。”
PeoplePower很快会提供一个专业版的设备,提供更加精细的服务,比如动作检测和高清视频。他们还会把这种应用拓展到iOS以外的设备,比如Android系统,并且支持远程对家庭进行物联网控制比如控制温度调节装置和高效节能插头等。