来源:华强电子网
时间:2012-04-10
英特尔预计将在4月底推出其“Ivy Bridge”处理器,AMD随后将在5月份推出其款“Trinity”APU(加速处理器)。英特尔和AMD正在准备在未来几个星期推出下一代芯片。英特尔初预计在今年春季推出新的22纳米“Ivy Bridge”芯片。但是,英特尔高管今年年初表示,由于生产问题,这种芯片将推迟到6月推出
然而,近的报告称,英特尔将在4月末推出用于台式电脑和笔记本电脑的批“Ivy Bridge”内核的处理器,并且将在未来几个月推出更多的这种处理器。
“Ivy Bridge”处理器预计将向用户提供比目前的“Sandy Bridge”处理器更好的性能。不过,性能真正提高的方面是图形性能和节能效率。此外,“Ivy Bridge”处理器将是个提供英特尔3D三栅晶体管架构的芯片,耗电量比目前的芯片减少50%
英特尔高管还期待着“Ivy Bridge”处理器能够增强其超级本的推广活动。
另外,AMD将在5月15日推出用于PC的批“Trinity”加速处理器(APU)。一些报道称,AMD的批“Trinity”加速处理器是CPU和GPU混合在一起的芯片,以AMD新的“Piledriver”内核为基础,用于笔记本电脑。用于台式电脑的这种芯片将在晚些时候推出。
“Trinity”芯片将取代AMD目前的“Llano”处理器。AMD高管表示,“Llano”是AMD历史上成功的产品。新的APU将有目前的基于“Bulldozer”内核的芯片更好的性能和图形性能。“Trinity”芯片的主频速度将更快。同英特尔一样,AMD高管预计“Trinity”芯片将推动AMD推广超薄笔记本电脑的努力。