来源:高工LED
时间:2013-08-26
日前,芬兰Greenled公司推出一种室内LED灯具,其节能程度位居整个欧洲市场之冠。据该公司介绍,这种被称为ECO E的室内灯具是首款获得欧洲节能A++等级的产品。
Greenled灯具比使用了技术的荧光管灯具能够节能50%以上。这种灯具针对的是零售店、购物中心和工业及物流设施。ECO E灯具可以进行数字化控制,这意味着可以更加有效地利用日光进行照明。数字化控制可以调整单个LED灯具的亮度。此外照明可以进行对数调整,可以根据顾客的流量和移动对店铺的照明进行调整,顾客甚至不会觉察到这种变化。
Greenled的首席执行官Mikko Aaltonen说:“借助智能化LED照明和数字化控制,我们可以比不施加控制的荧光灯节能大约60~80%。” 这种产品不同于含汞的荧光灯泡,而且工作寿命相对较长。